This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX5535EZDSP:音频预处理:获得嘈杂的声音输出

Guru**** 2588665 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0077, PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622898/tmdx5535ezdsp-audio-pre-processing-getting-noisy-sound-output

器件型号:TMDX5535EZDSP
主题中讨论的其他器件:TIDEP-0077PCM1864

您好!

我已经为 CMB 的2个麦克风配置了音频预处理项目。 我使用 了 C5517_TIDEP-0077_VoiceProcessing_patch2中的软件补丁。

我还在 buf_Outptr、buf_Outptr2和 inFramePtr 上保留了一个连续观察表达式。

我在 inFramePtr 中得到随机值、通过音频输出耳机输出的声音很吵。

我正在附加一个包含来自 inFramePtr 的样本的文件。

e2e.ti.com/.../3750.test.txt

请帮助解决声音问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将此内容转发给 C55x 软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供响应和解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhinandan、

    很难说出为什么您具有嘈杂的音频输出。 可能是导致此问题的一些因素:

    -接线不正确
    - DMA 配置不正确
    -采样率不正确
    -时钟设置不正确

    您可能需要重新检查系统设置、因为您已从原始示例中修改了代码。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lali、
    我尚未修改代码。
    该代码已经有宏来设置要使用的多指标类集调查数量。 我已将其设置为2。 因此、所有配置都在程序本身中进行处理。
    我认为它与编解码器有关。 由于 c5517有2个编解码器连接到 i2s0和 i2s2、因此它可以与一个用作输入、另一个用作耳机输出的编解码器配合使用。
    但 c5535只有1个编解码器连接到 i2s2。 因此、使用相同的编解码器 i2s2线路进行输入处理并将输出发送到耳机可能会因混合而导致噪音问题。

    我的分析是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhinandan、

    C5535 eZdsp 具有一个连接到耳机 I2S2的编解码器。

    CMB 具有2个 PCM1864、用于处理来自 CMB 麦克风的音频。 因此、我认为您不会使用同一个编解码器在 eZdsp 上进行输入和输出。 另请检查您的接线、以确保没有任何松动的连接、尤其是在边缘连接器上。

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lali、
    我检查了是否存在任何松动的连接。 没有。
    此外、我还执行了回送、以禁用 bf、DRC 和其他处理。 即使使用回路、我也会听到噪声。

    在之前的回复中、您提到 I2S2通过编解码器连接到耳机输出(编解码器仅用作输出)。 我同意这一点。

    我不确定 I2S2是如何用于输入和输出的。 在2麦克风配置中、麦克风1和2输出通过 I2S2馈送至 DSP。 同一 I2S2用于通过编解码器进行耳机输出。 因此、我们将 I2S2用于输入和输出。 这对产生的噪声有什么影响吗?