This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:端口 eth1上的 LCPD-7613以太网不稳定-可能存在 iodelay 值问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623079/linux-am5728-lcpd-7613-ethernet-on-port-eth1-unstable---possibly-iodelay-value-issue

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!  

我希望能获得有关 TI Linux SDK 已知问题 LCPD-7613 端口 eth1上的以太网不稳定-可能是影响 am57xx-EVM 的 iodelay 值问题的更多信息。 除了 SDK 发行说明(processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Kernel_Release_Notes)中列出的内容之外、 是否有任何有关已知问题的更多信息可以共享? 在 ETH1接口上看到的不稳定性。  

谢谢、  

塞拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想您是指最新的 TISDK。 如果是、则我们没有可以公开共享的更多信息。
    问题正在处理中、应在未来的某些版本中予以解决。 一般而言、每个季度都有一个 SDK 版本。

    此致、
    Yordan