This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:应在 IBIS 中选择哪个模型?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623179/am3354-which-model-should-be-choose-in-ibis

器件型号:AM3354

您好!

我对 AM335x IBIS 模型有疑问。

在我的客户电路板上、NAND 闪存连接到 AM3354 GPMC。
他们希望使用 IBIS 模型来转换 GPMC - NAND 闪存信号。

在 AM335x 的 IBIS 中、GPMC 信号的模型选择器为"Selector _14"或"Selector _15"。
每个模型选择器中都有许多 model_xxx、我们不知道应该使用哪个模型。
因此、应使用每个选择器(14和15)中的哪个 model_xxx
正在仿真 GPMC - NAND 闪存信号?

此致、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知工厂团队。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan