This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:集成由 Pinmux 工具生成的输出文件

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623756/tda3-integrate-output-files-generated-by-pinmux-tool

器件型号:TDA3

当对 TDA3x 器件使用 Pinmux 工具 v4.0.1496时、它 会生成六个输出文件、如下所示。

boardPadDelay.h

boardPadDelayDevice.c

boardPadDelayInit.c

boardPadDelayTune.h

genericFileFormatPadConf.txt

PinmuxConfigSummary.csv

我在 PROCESSOR-SDK-VISION v3.00.00中找不到这些文件。

您能告诉我如何 集成 Pinmux 工具生成的输出文件吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mars、

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mars、

    VISION SDK 不使用这些文件。

    Vision SDK 中的引脚多路复用在 BSP 板模块中完成。

    此致、

    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    我明白了。
    感谢您的支持。

    此致、
    肯什