This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] am4378:如何将 RTC 与 am4378配合使用

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623765/am4378-how-to-use-rtc-with-am4378

器件型号:AM4378

你好
我想通过使用具有 am4378的 RTC 功能来保留时间。
目前、纽扣电池输出的 RTC 功率为1.8V/1V。
但是、它不会保持 RTC 的时间。
是否需要进行任何其他设置?