This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:I2C 未使用的特定于焊球的连接要求

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624220/tda3-unused-ball-specific-connection-requirements-for-i2c

器件型号:TDA3

您好!

如果在 DM 中未使用、I2C1引脚需要外部拉寄存器。 但是、I2C2引脚未定义。

如果未使用 I2C2引脚、能否断开? 或者、需要 外部上拉稳压器?

此致、
肯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenshow、

    我认为所有引脚都已定义、请参阅表4-2。 数据手册中的焊球特性。 I2C2的所有引脚显示为 PU (上拉)。

    此致、

    Mariya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我没有意识到您询问的是外部电阻器。 我将询问为什么在未使用的焊球特定连接要求中缺少 I2C2焊球、并在此处发布答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、kenshow、

    如果未使用 i2c2_SCL 和 i2c_sda 引脚、则必须通过外部拉电阻器将其连接到相应的电源(vddshv1)。

    谢谢、
    Lyuben。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lyuben、

    感谢你的答复。 i2c2_SCL 和 i2c2_sda 引脚将连接外部上拉电阻器。
    我希望你的意见将在 DM 上发布

    此致、
    肯什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将在下一版 DM 中更新。

    谢谢、
    Lyuben。