请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:Linux
大家好、我已经为我们的定制板进行了器件树编辑、以添加一些按钮。 我有两个问题:
由于这些按钮将在应用中用于通过以太网发送消息(按下按钮 A 发送消息1、按下按钮 B 发送消息2等)、GPIO 钥匙驱动器是否是正确的驱动器? 每个引脚的 Linux 代码值是否必须与键盘上可用的值相对应、或者是否有自定义选项?
2.如果我使用 GPIO 密钥、甚至是 sysfs 驱动程序、我是否能够使用 GPIO 状态查看 u-boot 命令行界面中的 GPIO 变化?
如果有任何帮助,我们将不胜感激:)