请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5726 工具/软件:Linux
香榭丽舍
我正在尝试确定 CPSW 驱动程序是否支持 TRM:24.11.4.8.3数据包优先级处理 中所述的流量优先级。 客户需要发送和接收带内以太网管理数据包、并且从驱动程序用户指南中不清楚如何/是否可以使用它来确定 Rx 和 Tx 管理数据包的优先级。
非常感谢您的指导
谢谢
Michael
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
香榭丽舍
我正在尝试确定 CPSW 驱动程序是否支持 TRM:24.11.4.8.3数据包优先级处理 中所述的流量优先级。 客户需要发送和接收带内以太网管理数据包、并且从驱动程序用户指南中不清楚如何/是否可以使用它来确定 Rx 和 Tx 管理数据包的优先级。
非常感谢您的指导
谢谢
Michael