This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:AM3358

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624283/linux-am3358-am3358

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

您好!

我正在使用 Beagle Bone Black 开发板、我具有引导要求、例如第一个选项 USB、第二个选项是 NAND 闪存。

我有以下问题:

1)。 要执行 USB 首次引导选项、USB 配置应是设备/主机模式?

2)。 如果我需要多台主机、我会将中的集线器连接到中的 USB 主机、并将其连接到 BBB 板中的 P3、他们可以使用一台主机进行 USB 引导、而使用另一台主机进行应用程序使用吗? 我可以在此配置中使用 USB 引导吗?

谢谢、

Shekar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引述]1)。 要执行 USB 首次引导选项、USB 配置应是设备/主机模式?
    我建议您仔细查看图33-11后面的33.3.5外设引导、文本和部分。 来自 TRM 的 USB 同步阶段。

    [引述]2)。 如果我需要多台主机、我会将中的集线器连接到中的 USB 主机、并将其连接到 BBB 板中的 P3、他们可以使用一台主机进行 USB 引导、而使用另一台主机进行应用程序使用吗? 我可以在此配置中使用 USB 引导吗?
    如果我理解正确、您希望在 BBB 板的 USB1上连接 USB 集线器、并同时使用这些集线器的不同端口进行引导和其他用途、对吧? 如果是、我建议不要这样做。 根据我的理解、这是不可能的。

    此致、
    Yordan