This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2EG:在 TDA2X 上运行机器学习算法

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623614/rtos-tda2eg-running-machine-learning-algorithms-on-tda2x

器件型号:TDA2EG

工具/软件:TI-RTOS

您好!

有没有任何版本的 Vision SDK 版本包含机器学习算法示例

在 tda2xx 的 eve/a15内核上运行。

此致

梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mayank、

    我已将您的问题转交给机器学习专家进行评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mayank、

    我们在 Vision SDK 中提供了基于 hog+Adaboost 的对象检测示例和基于深度学习/CNN (TIDL)的用例示例。 这两个示例都是 Vision SDK 3.0版本的一部分。

    谢谢、此致、

    Kumar.D