This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDSEVM572X:数据库签名验证失败。 请更新用于验证 DB 的公钥

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623832/linux-tmdsevm572x-database-signature-verification-failed-please-update-your-public-key-used-to-verify-the-db

器件型号:TMDSEVM572X

工具/软件:Linux

大家好

我使用 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.04,内核为4.4.12。

请按照  http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_System_Build_Scripts 中的步骤操作  

但在构建过程中,我确实遇到了一些问题。

我的 setup-env 文件修改如下:

编号\//
#-(o o)-
=================================== ooo=(_)=OOo=========================================
#此文件包含自动化所需的导出
WLAN 组件的#构建过程。
#将此文件放在与 wl18xx_build.sh 相同的目录中
#构建脚本。 无需运行'source setup-env'构建
#脚本将在内部完善它。
===========================================================================================================
#用户特定环境设置-使用完整路径

#如果设置了默认工具链路径,则会将工具链下载到./toolchain。
导出 toolchain_path=:/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin

#如果设置了根文件系统的默认路径,则将使用./fs 文件夹。
导出 ROOTFS=/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/fs

#if default kernel path is set - kernel will be downloaded (set branch to match kernel version)(如果设置了默认内核路径-将下载内核(设置分支以匹配
导出 kernel_path=/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/board-support/linux-4.4.12 +gitAUTOINC+3639bea54a-g3639bea54a

#如果设置了下面的 kernel_variant、则生成脚本将查找特定于内核的内容
增补程序目录下的#个增补程序:
#- pathcs/driver_patches/$kernel_variant 目录下的修补程序
#在"模块"构建期间应用。
#- patches/kernel_patches/$/$kernel_variant 目录下的修补程序
#应用于 kernel_path 指向的内核、以防"patch_kernel"出现
使用#命令。
#注:应用修补程序后,内核不会自动构建
#导出 kernel_variant=default
导出 kernel_variant=IMX-3.14.28

导出 cross_compile=arm-linux-gnueabihf-
导出 arch=arm
["$toolchain_path"!="default"]&&导出路径=$toolchain_path:$path

当 I ./build_wl18xx.sh 初始化时

打印信息如下:

将 ROOTFS 路径更改为/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/fs
使用用户定义的内核
找到 Makefile。 内核版本设置为4.4.4.12。
***** 正在初始化工作区(不带构建)*****
克隆到:内核
克隆到:OpenSSL
克隆到:libnl
克隆到:CRDA
克隆到:wireless_regdb
克隆到:驱动程序
克隆到:hostap
克隆到:TI_utils
克隆到:FW_DOWNLOAD
克隆到:scripts_download
克隆到:反向端口
克隆到:iw
克隆到:UIM
克隆到:BT 固件

在 repo openssl 中签出 branch_1_0_2d
标题现在位于33dd083 ... 准备1.0.2D 版本

在 repo libnl 中签出分支 libnl3_2_25
标题现在位于 dcc5375... libnL-3.2.25版本

在 REPO CRDA 中签出分支主器件
切换至分支'master'
您的分支机构使用"原始/主"进行了更新。

查看 REPO WIRELESS_REGdb 中的 BRANCH MASTER-2017-03-07
现在头部位于 c968960…… wireless-regdb:根据先前的更改更新 regulatory.bin

检查 REPO 驱动程序中的上行分支_44
切换至分支'Upstream _44'
您的分支机构使用'origin/Upstream _44'进行了更新。

在 repo hostap 中签出 branch outup_25_rebase
已在'上游_25_rebase'上
您的分支机构是最新的'origin/Upstream _25_rebase'。

在 repo ti_utils 中签出分支主设备
切换至分支'master'
您的分支机构使用"原始/主"进行了更新。

在 repo FW_download 中签出分支主站
切换至分支'master'
您的分支机构使用"原始/主"进行了更新。

签出 repo scripts_download 中的分支 Sitara-scripts
切换到分支'sitara-scripts'
您的分支机构使用"origine/Sitara-scripts"进行了更新。

检查 REPO 反向端口中的上行分支_44
切换至分支'Upstream _44'
您的分支机构使用'origin/Upstream _44'进行了更新。

在 REPO iw 中签出分支 v4.1
标题现在是1a2ad93... 将版本上调至4.1

在 REPO UIM 中签出分支主控
已经在“主”上
您的分支机构使用"原始/主"进行了更新。

在 repo bt-firmware 中签出分支主站
已经在“主”上
您的分支机构使用"原始/主"进行了更新。
找到 Makefile。 内核版本设置为4.4.4.12。
WiFi 软件包构建成功

当 I ./build_wl18xx.sh 更新 R8.7_SP2时

打印信息如下:

cc /src/common/hw_features_common.c
cc /src/eap_common/eap_common.c
cc /src/crypto/sha1-prf.c
cc ctrl_iface.c
cc /src/crypto/sha1-tprf.c
cc /src/crypto/sha1-tlsprf.c
CC bgscan_simple.c
CC bgscan_learn.c
CC bgscan.c
cc /src/common/gas.c
cc g气_查询.c
CC offchannel.c
cc /src/drivers/driver_common.c
wpa_supplicant.c:在函数'wpa_supplicant_association'中:
wpa_supplicant.c:1744:4:警告:函数'wpa_mesh_connect'的隐式声明[-Wimplice-function-declaration]
wpa_mesh_connect (wpa_s、bss->BSSID、
^μ A
wpa_supplicant.c:在函数'wpa_supplicant_deauthentice'中:
wpa_supplicant.c:2733:3:警告:函数'wpa_supplicant_leW_mesh_initiation'的隐式声明[-Wimplice-function-declaration]
wpa_supplicant_leave mesh_initiate (wpa_s);
^μ A
抄送事件.c
CC wpa_supplicant.c
CC 黑名单.c
CC WPAS_胶 合.c
CC main.c
CC SCAN.c
cc /src/drivers/driver_nl80211_capa.c
cc /src/drivers/driver_nl80211_event.c
cc /src/drivers/driver_nl80211_monitor.c
cc /src/drivers/driver_nl80211_scan.c
cc /src/drivers/driver_nl80211.c
cc /src/utils/radiotap.c
cc /src/drivers/netlink.c
cc /src/drivers/rfkill.c
cc /src/drivers/linux_ioctl.c
cc /src/drivers/drivers.c
cc /src/l2_packet/l2_packet_linux.c
cc /src/common/wpa_ctrl.c
cc /src/utils/edit.c
CC wpa_passphras.c
SED systemd/wpa_supplicant.service.in
SED systemd/wpa_supplicant.service.arg.in
SED systemd/wpa_supplicant-nl80211.service.arg.in
SED systemd/wpa_supplicant-wired.service.arg.in
SED dbbus/fi.epitest.hostap.WPASupplicant.service.in
SED dbbus/fi.w1.wpa_supplicant1.service.in
CC wpa_cli.c
LD wpa_passphrase
LD wpa_supplicant
LD wpa_cli
***** *****
安装-D wpa_supplicant /opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/fs/usr/local/sbin /wpa_supplicant
安装-D wpa_cli /opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/fs/usr/local/sbin /wpa_cli
安装-D wpa_passphrase /opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/fs/usr/local/sbin /wpa_passphrase
进行-C ./src 安装
make[1]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src
对于部分常见加密驱动程序 EAPOL_auth EAPOL_Support EAP_common EAP_peer EAP_server L2_packet pe pe radius RSN_Support TLS utils WPS fst;执行[-d $d ]&& make -C $d install;完成
make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/ap
没有做任何事情。
make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/ap
make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/common
没有做任何事情。
make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/common
make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/crypto
没有做任何事情。
make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/crypto
make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/drivers
没有做任何事情。
make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/drivers
make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/eapol_auth
没有做任何事情。
make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/eapol_auth
make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/eapol_supp
没有做任何事情。
make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/eapol_supp
make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/eap_common
没有做任何事情。
make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/eap_common
make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/eap_peer
如果 ls *.so >/dev/null 2>&1;则\
安装-d /opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/fs/usr/local/lib /wpa_supplicant &&
CP *。so /opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/fs/usr/local/lib //wpa_supplicant \
;fi
make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/eap_peer
make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/eap_server
没有做任何事情。
make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/eap_server
make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/l2_packet
没有做任何事情。
make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/l2_packet
make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/p2p
没有做任何事情。
make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/p2p
make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/pae
没有做任何事情。
make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/pae
make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/radius
没有做任何事情。
make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/radius
make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/rsn_supp
没有做任何事情。
make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/rsn_supp
make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/tls
没有做任何事情。
make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/tls
make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/utils
没有做任何事情。
make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/utils
make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/wps
没有做任何事情。
make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/wps
make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/fst
没有做任何事情。
make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/fst
make[1]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src
***** *****
启用 UPnP 配置
将-C ./src 清理干净
make[1]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src
对于部分常见加密驱动程序 EAPOL_auth EAPOL_Support EAP_common EAP_peer EAP_server L2_packet pe pe radius RSN_Support TLS utils WPS fst;执行[-d $d ]&& make -C $d clean;完成
make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/ap
rm -f *~*。o *。d *。gcno *。gcda *。gcov libap.a
make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/ap
make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/common
rm -f *~*。o *。d *。gcno *。gcda *。gcov libcommon.a
make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/common
make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/crypto
rm -f *~*。o *。d *。gcno *。gcda *。gcov libcrypto.a
make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/crypto
make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/drivers
rm -f *~*。o *。d *。gcno *。gcda *。gcov
rm -f build.wpa_supplicant build.hostapd
make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/drivers
make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/eapol_auth
rm -f *~*。o *。d *。gcno *。gcda *。gcov libeapol_auth.a
make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/eapol_auth
make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/eapol_supp
rm -f *~*。o *。d *。gcno *。gcda *。gcov libeapol_supp.a
make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/eapol_supp
make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/eap_common
rm -f *~*。o *。d *。gcno *。gcda *。gcov libeap_common.a
make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/eap_common
make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/eap_peer
rm -f *~*。o *。so *。d *。gcno *。gcda *。gcov libeap_peer.a
make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/eap_peer
make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/eap_server
rm -f *~*。o *。d *。gcno *。gcda *。gcov libeap_server.a
make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/eap_server
make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/l2_packet
rm -f *~*。o *。d *。gcno *。gcda *。gcov libl2_packet.a
make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/l2_packet
make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/p2p
rm -f *~*。o *。d *。gcno *。gcda *。gcov libp2p.a
make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/p2p
make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/pae
rm -f *~*。o *。d
make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/pae
make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/radius
rm -f *~*。o *。d *。gcno *。gcda *。gcov libradius.a
make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/radius
make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/rsn_supp
rm -f *~*。o *。d *。gcno *。gcda *。gcov 库 n_supp.a
make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/rsn_supp
make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/tls
rm -f *~*。o *。d libtls.a
make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/tls
make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/utils
rm -f *~*。o *。d *。gcno *。gcda *。gcov libutils.a
make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/utils
make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/wps
rm -f *~*。o *。d *。gcno *。gcda *。gcov libwps.a
make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/wps
make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/fst
rm -f *~*。o *。d
make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/fst
rm -f *~
make[1]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src
rm -f core *~*。o hostapd hostapd_cli nt_password_hash HLR_AUC_GW
rm -f *。d *。gcno *。gcda *。gcov
rm -f lcov.info
rm -rf lcov-html
***** *****
CC main.c
CC CONFIG_FILE.c
cc /src/ap/wpa_auth_glue.c
cc /src/ap/hostapd.c
cc /src/ap/drv_callbacks.c
cc /src/ap/ap_drv_ops.c
cc /src/ap/utils.c
cc /src/ap/authsrv.c
cc /src/ap/ieee802_1x.c
cc /src/ap/ap_config.c
cc /src/ap/eap_user_db.c
cc /src/ap/ieee802_11_auth.c
cc /src/ap/sta_info.c
cc /src/ap/tkip_countermeasures.c
cc /src/ap/wpa_auth.c
cc /src/ap/ap_mlme.c
cc /src/ap/preauth_auth.c
cc /src/ap/wpa_auth_ie.c
cc /src/ap/pmksa_cache_auth.c
cc /src/ap/ieee802_11_shared.c
cc /src/ap/bss_load.c
cc /src/drivers/drivers.c
cc /src/ap/beacon.c
cc /src/utils/eloop.c
cc /src/utils/common.c
cc /src/utils/wpa_debug.c
cc /src/utils/wpabuf.c
cc /src/utils/os_unix.c
cc /src/utils/ip_addr.c
cc /src/common/ieee802_11_common.c
cc /src/common/wpa_common.c
cc /src/common/hw_features_common.c
cc /src/eapol_auth/eapol_auth_dump.c
cc /src/eapol_auth/eapol_auth_sm.c
cc /src/ap/vlan_init.c
cc /src/ap/vlan_ifconfig.c
cc /src/ap/vlan.c
cc /src/common/ctrl_iface_common.c
cc /src/ap/ctrl_iface_ap.c
cc ctrl_iface.c
cc /src/drivers/driver_nl80211_capa.c
cc /src/drivers/driver_nl80211_event.c
cc /src/drivers/driver_nl80211_monitor.c
cc /src/drivers/driver_nl80211.c
cc /src/drivers/driver_nl80211_scan.c
cc /src/utils/radiotap.c
cc /src/drivers/netlink.c
cc /src/drivers/linux_ioctl.c
cc /src/drivers/rfkill.c
cc /src/l2_packet/l2_packet_none.c
cc /src/utils/uuid.c
cc /src/eap_server/eap_server_wsc.c
cc /src/eap_common/eap_wsc_common.c
cc /src/ap/wps_hostapd.c
cc /src/wps/wps.c
cc /src/wps/wps_common.c
cc /src/wps/wps_attr_parse.c
cc /src/wps/wps_attr_build.c
cc /src/wps/wps_attr_process.c
cc /src/wps/wps_dev_attr.c
cc /src/wps/wps_enrollee.c
cc /src/wps/wps_upnp.c
cc /src/wps/wps_registrar.c
cc /src/wps/wps_upnp_ssdp.c
cc /src/wps/wps_upnp_event.c
cc /src/wps/wps_upnp_web.c
cc /src/wps/wps_upnp_ap.c
cc /src/wps/upnp_xml.c
cc /src/wps/http_client.c
cc /src/wps/httpread.c
CC EAP_REGISTER.c
cc /src/wps/http_server.c
cc /src/eap_common/eap_common.c
cc /src/eap_server/eap_server_methods.c
cc /src/eap_server/eap_server.c
cc /src/eap_server/eap_server_identity.c
cc /src/crypto/tls_none.c
cc /src/crypto/crypto_openssl.c
cc /src/crypto/aes-omac1.c
cc /src/crypto/sha1-prf.c
cc /src/crypto/sha256-prf.c
cc /src/crypto/sha256-tlsprf.c
cc /src/crypto/dh_groups.c
cc /src/crypto/random.c
cc /src/utils/base64.c
cc /src/ap/wmm.c
cc /src/ap/ap_list.c
cc /src/ap/hw_features.c
cc /src/ap/ieee802_11.c
cc /src/ap/ieee802_11_ht.c
cc /src/ap/dfs.c
cc /src/drivers/driver_common.c
cc /src/common/wpa_ctrl.c
cc hostapd_cli.c
cc /src/utils/edit_simple.c
LD hostapd_cli
LD 主机点
***** *****
安装-D hostapd /opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/fs/usr/local/bin /hostapd
安装-D hostapd_CLI /opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/fs/usr/local/bin /hostapd_cli
***** *****
***** *****
arm-linux-gnueabihf-gcc -O2 -Wall -i/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.04/w18-build/fs/usr/include -i/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.04/w18-build/fs/usr/include -linux-linux-linux-linux-utilites/sdc/包含-linux-nfs/us.c.nfs.html -linux-linux-usr.c.nfs.html -usr.c.h 和-linux-usr.usr.usr.c.nfs-linux-linux-linux-linux-linux-usr.usr.us.usr -linux-usr -linux-usr
arm-linux-gnueabihf-gcc -O2 -Wall -i/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.04/w18-build/fs/usr/include -i/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evmc-03.00.04/w18-build/fs/包含-lib-linux/cc-linux-linux-linux-linux-usr.cm/cc-linux-linux-us.c./cc-linux-usr.c.h/cc-linux-linux-us.c.nfs/us.c.h/cc-linux-us.c.h/cc-3.00.03.00.03.html
arm-linux-gnueabihf-gcc -O2 -Wall -i/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.04/W18-build/fs/usr/include -i/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.04/w18-build/fs/fs-calibrators/ip-linux-linux-cusr.c -linux/ccors/linux-linux-us.c.nfs/us.c.03.00.03.html -linux-calibrators/ip-us.c.h -linux-linux-us.c.h
arm-linux-gnueabihf-gcc -O2 -Wall -i/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.04/w18-build/fs/usr/include -i/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.04/w18-build/fs/fs-linux-utilits/包含-linux-linux-linux/lib-linux-board-linux-linux-linux-3.00.03.00.03.html -linux/lib-linux-linux-linux-linux-linux-board-linux-usr.c.sdk/包含-linux-linux-linux-us.c.sdk/linux-linux-us.c./utilites/c-linux-linux-linux-linux-linux-us.
arm-linux-gnueabihf-gcc -O2 -Wall -i/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.04/w18-build/fs/usr/include -i/opt/tex-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.04/w18-build/fs/w18-linux-utilits/包含-linux-ld/l18xx/dlib-linux-linux-ld/ld/ld/ld/ldiso-linux-linux-linux-ld/ldiso-ldiso-ld/ldiso-ld/ld/ld/ld/ldiso-linux-linux-ld-ld/ld/ldiso-linux-ld-ld/ld/ld/ldiso-linux-ld-ld/ld-ld/ld
arm-linux-gnueabihf-gcc -O2 -Wall -i/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.04/w18-build/fs/usr/include -i/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.04/w18-build/fs/fs-linux-utilits/包含-linux-linux-linux-3.html -usm.c./包含-linux-linux-usr.c.nfs/usr.c./包含-linux-linux-usr.c.nfs.html -usr.c.
arm-linux-gnueabihf-gcc -L/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.04/W18-build/fs/lib NVS.o MISC_cmds.o calibrator.o plt.o wl18xx_plt.o inI.o -lthread -l3-ll -clp-genator
***** *****
将文件复制到/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/fs/usr/bin
***** *****
arm-linux-gnueabihf-gcc -O2 -Wall -i/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.04/w18-build/fs/usr/include -i/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.04/w18-build/fs/fs-linux-proxy -linux/包含-log-linux/linux-prob.c/wl-03.html -proxy /linux-log-linux-linux-linux-usr -log-linux-us.c./包含-linux-wl-03.html -log-us.c./linux-wl.us.c.or/linux-log-linux-wl-usr -wfs/usr -log-wfs/usr
arm-linux-gnueabihf-gcc -L/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/W18-build/fs/lib wL_logproxy.o -lpthread -lm -lnl-3 -lnl-genl-3 -o wL_logproxy
***** *****
将文件复制到/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/fs/usr/share/wl18xx
***** *****
arm-linux-gnueabihf-gcc -O2 -Wall -c -o main.o main.c
arm-linux-gnueabihf-gcc -O2 -Wall -c -o CRC32.o CRC32.c
arm-linux-gnueabihf-gcc main.o CRC32.o -o wlconf
***** *****
echoying 文件 dictionary.txt
echoying 文件 struct.bin
echoying files default.conf
echoying 文件 wl18xx-conf-default.bin
echoying files README
echoying files example.conf
echoying 文件 example.ini
echoying 文件 configure-device.sh
正在复制脚本
将所有内容从/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/scripts_download/ap 复制到/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/fs/usr/share/wl18xx 目录
将所有内容从/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/scripts_download/conf 复制到/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/fs/usr/share/wl18xx 目录
将所有内容从/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/scripts_download/drv 复制到/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/fs/usr/share/wl18xx 目录
将所有内容从/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/scripts_download/mesh 复制到/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/fs/usr/share/wl18xx 目录
将所有内容从/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/scripts_download/p2p 复制到/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/fs/usr/share/wl18xx 目录
将所有内容从/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/scripts_download/phy 复制到/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/fs/usr/share/wl18xx 目录
将所有内容从/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/scripts_download/sta 复制到/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/fs/usr/share/wl18xx 目录
将所有内容从/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/scripts_download/testing 复制到/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/fs/usr/share/wl18xx 目录
***** *****
抄送 UIM.o
CC UIM
***** *****
***** *****
安装蓝牙初始化脚本:/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/bt-firmware/initscripts/initscripts-TIInit_6.12.26_avpr_add-on.bts
***** *****
安装蓝牙初始化脚本:/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/bt-firmware/initscripts/initscripts-TIInit_6.12.26_ble_add-on.bts
***** *****
安装蓝牙初始化脚本:/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/bt-firmware/initscripts/initscripts-TIInit_6.12.26.bts
***** *****
安装蓝牙初始化脚本:/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/bt-firmware/initscripts/initscripts-TIInit_6.7.16_avpr_add-on.bts
***** *****
安装蓝牙初始化脚本:/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/bt-firmware/initscripts/initscripts-TIInit_6.7.16_ble_add-on.bts
***** *****
安装蓝牙初始化脚本:/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/bt-firmware/initscripts/initscripts-TIInit_6.7.16_bt_spec_4.1.bts
***** *****
安装蓝牙初始化脚本:/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/bt-firmware/initscripts/TIInit_10.6.15.bts
***** *****
安装蓝牙初始化脚本:/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/bt-firmware/initscripts/TIInit_11.8.32.bts
***** *****
安装蓝牙初始化脚本:/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/bt-firmware/initscripts/TIInit_12.10.28.bts
***** *****
安装蓝牙初始化脚本:/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/bt-firmware/initscripts/TIInit_12.8.32.bts
***** *****
安装蓝牙初始化脚本:/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/bt-firmware/initscripts/TIInit_6.12.26.bts
***** *****
安装蓝牙初始化脚本:/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/bt-firmware/initscripts/TIInit_6.7.16.bts
***** *****
安装蓝牙初始化脚本:/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/bt-firmware/initscripts/TIInit_7.6.15.bts
***** *****
正在验证文件系统框架...
数据库签名验证失败。
请更新用于验证 DB 的公钥
WiFi 软件包构建成功

请帮助我解决此问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user1301460、

    请参阅:
    e2e.ti.com/.../425496

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    build_wl18xx.sh

    如果/dev/null
    [$? -eq 0 ];如果
    `
    [$/dev/null /usr/lib/crda/regulatory.bin`? -ne 0];然后
    回显"请更新用于验证 DB 的公钥"
    FI
    

    错误来自脚本的那个部分。 如果在 regdbdump 命令之后删除>/dev/null,您将获得有关数据库签名验证失败原因的更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    内部的回复无法解决问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我应该怎么做来解决这个问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以在删除>/dev/null?后发布您获得的新日志
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    build_wl18xx.sh 修改如下:
    / /
    如果[$? -eq 0 ];然后
    regdbdump `path filesystem`/usr/lib/crda/regulatory.bin
    如果[$? -ne 0];然后
    回显"请更新用于验证 DB 的公钥"
    FI
    FI
    / /

    当 I ./build_wl18xx.sh 更新 R8.7_SP2时
    打印信息如下:
    cc /src/eap_common/eap_common.c
    cc /src/common/hw_features_common.c
    cc /src/crypto/sha1-prf.c
    cc /src/crypto/sha1-tprf.c
    cc /src/crypto/sha1-tlsprf.c
    CC bgscan_simple.c
    CC bgscan_learn.c
    CC bgscan.c
    cc /src/common/gas.c
    CC offchannel.c
    cc g气_查询.c
    cc /src/drivers/driver_common.c
    wpa_supplicant.c:在函数'wpa_supplicant_association'中:
    wpa_supplicant.c:1744:4:警告:函数'wpa_mesh_connect'的隐式声明[-Wimplice-function-declaration]
    wpa_mesh_connect (wpa_s、bss->BSSID、
    ^μ A
    wpa_supplicant.c:在函数'wpa_supplicant_deauthentice'中:
    wpa_supplicant.c:2733:3:警告:函数'wpa_supplicant_leW_mesh_initiation'的隐式声明[-Wimplice-function-declaration]
    wpa_supplicant_leave mesh_initiate (wpa_s);
    ^μ A
    抄送事件.c
    CC wpa_supplicant.c
    CC 黑名单.c
    CC WPAS_胶 合.c
    CC main.c
    CC SCAN.c
    cc /src/drivers/driver_nl80211_capa.c
    cc /src/drivers/driver_nl80211_event.c
    cc /src/drivers/driver_nl80211_monitor.c
    cc /src/drivers/driver_nl80211_scan.c
    cc /src/utils/radiotap.c
    cc /src/drivers/netlink.c
    cc /src/drivers/driver_nl80211.c
    cc /src/drivers/linux_ioctl.c
    cc /src/drivers/rfkill.c
    cc /src/drivers/drivers.c
    cc /src/l2_packet/l2_packet_linux.c
    cc /src/common/wpa_ctrl.c
    cc /src/utils/edit.c
    CC wpa_passphras.c
    SED systemd/wpa_supplicant.service.in
    SED systemd/wpa_supplicant.service.arg.in
    CC wpa_cli.c
    SED systemd/wpa_supplicant-nl80211.service.arg.in
    SED systemd/wpa_supplicant-wired.service.arg.in
    SED dbbus/fi.epitest.hostap.WPASupplicant.service.in
    SED dbbus/fi.w1.wpa_supplicant1.service.in
    LD wpa_cli
    LD wpa_passphrase
    LD wpa_supplicant
    ***** *****
    安装-D wpa_supplicant /opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/fs/usr/local/sbin /wpa_supplicant
    安装-D wpa_cli /opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/fs/usr/local/sbin /wpa_cli
    安装-D wpa_passphrase /opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/fs/usr/local/sbin /wpa_passphrase
    进行-C ./src 安装
    make[1]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src
    对于部分常见加密驱动程序 EAPOL_auth EAPOL_Support EAP_common EAP_peer EAP_server L2_packet pe pe radius RSN_Support TLS utils WPS fst;执行[-d $d ]&& make -C $d install;完成
    make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/ap
    没有做任何事情。
    make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/ap
    make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/common
    没有做任何事情。
    make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/common
    make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/crypto
    没有做任何事情。
    make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/crypto
    make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/drivers
    没有做任何事情。
    make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/drivers
    make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/eapol_auth
    没有做任何事情。
    make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/eapol_auth
    make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/eapol_supp
    没有做任何事情。
    make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/eapol_supp
    make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/eap_common
    没有做任何事情。
    make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/eap_common
    make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/eap_peer
    如果 ls *.so >/dev/null 2>&1;则\
    安装-d /opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/fs/usr/local/lib /wpa_supplicant &&
    CP *。so /opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/fs/usr/local/lib //wpa_supplicant \
    ;fi
    make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/eap_peer
    make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/eap_server
    没有做任何事情。
    make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/eap_server
    make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/l2_packet
    没有做任何事情。
    make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/l2_packet
    make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/p2p
    没有做任何事情。
    make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/p2p
    make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/pae
    没有做任何事情。
    make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/pae
    make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/radius
    没有做任何事情。
    make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/radius
    make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/rsn_supp
    没有做任何事情。
    make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/rsn_supp
    make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/tls
    没有做任何事情。
    make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/tls
    make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/utils
    没有做任何事情。
    make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/utils
    make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/wps
    没有做任何事情。
    make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/wps
    make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/fst
    没有做任何事情。
    make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/fst
    make[1]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src
    ***** *****
    启用 UPnP 配置
    将-C ./src 清理干净
    make[1]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src
    对于部分常见加密驱动程序 EAPOL_auth EAPOL_Support EAP_common EAP_peer EAP_server L2_packet pe pe radius RSN_Support TLS utils WPS fst;执行[-d $d ]&& make -C $d clean;完成
    make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/ap
    rm -f *~*。o *。d *。gcno *。gcda *。gcov libap.a
    make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/ap
    make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/common
    rm -f *~*。o *。d *。gcno *。gcda *。gcov libcommon.a
    make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/common
    make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/crypto
    rm -f *~*。o *。d *。gcno *。gcda *。gcov libcrypto.a
    make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/crypto
    make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/drivers
    rm -f *~*。o *。d *。gcno *。gcda *。gcov
    rm -f build.wpa_supplicant build.hostapd
    make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/drivers
    make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/eapol_auth
    rm -f *~*。o *。d *。gcno *。gcda *。gcov libeapol_auth.a
    make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/eapol_auth
    make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/eapol_supp
    rm -f *~*。o *。d *。gcno *。gcda *。gcov libeapol_supp.a
    make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/eapol_supp
    make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/eap_common
    rm -f *~*。o *。d *。gcno *。gcda *。gcov libeap_common.a
    make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/eap_common
    make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/eap_peer
    rm -f *~*。o *。so *。d *。gcno *。gcda *。gcov libeap_peer.a
    make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/eap_peer
    make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/eap_server
    rm -f *~*。o *。d *。gcno *。gcda *。gcov libeap_server.a
    make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/eap_server
    make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/l2_packet
    rm -f *~*。o *。d *。gcno *。gcda *。gcov libl2_packet.a
    make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/l2_packet
    make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/p2p
    rm -f *~*。o *。d *。gcno *。gcda *。gcov libp2p.a
    make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/p2p
    make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/pae
    rm -f *~*。o *。d
    make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/pae
    make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/radius
    rm -f *~*。o *。d *。gcno *。gcda *。gcov libradius.a
    make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/radius
    make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/rsn_supp
    rm -f *~*。o *。d *。gcno *。gcda *。gcov 库 n_supp.a
    make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/rsn_supp
    make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/tls
    rm -f *~*。o *。d libtls.a
    make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/tls
    make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/utils
    rm -f *~*。o *。d *。gcno *。gcda *。gcov libutils.a
    make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/utils
    make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/wps
    rm -f *~*。o *。d *。gcno *。gcda *。gcov libwps.a
    make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/wps
    make[2]:输入目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/fst
    rm -f *~*。o *。d
    make[2]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src/fst
    rm -f *~
    make[1]:离开目录`/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/hostap/src
    rm -f core *~*。o hostapd hostapd_cli nt_password_hash HLR_AUC_GW
    rm -f *。d *。gcno *。gcda *。gcov
    rm -f lcov.info
    rm -rf lcov-html
    ***** *****
    CC main.c
    CC CONFIG_FILE.c
    cc /src/ap/wpa_auth_glue.c
    cc /src/ap/hostapd.c
    cc /src/ap/drv_callbacks.c
    cc /src/ap/utils.c
    cc /src/ap/ap_drv_ops.c
    cc /src/ap/authsrv.c
    cc /src/ap/ap_config.c
    cc /src/ap/ieee802_1x.c
    cc /src/ap/eap_user_db.c
    cc /src/ap/ieee802_11_auth.c
    cc /src/ap/sta_info.c
    cc /src/ap/tkip_countermeasures.c
    cc /src/ap/ap_mlme.c
    cc /src/ap/wpa_auth.c
    cc /src/ap/preauth_auth.c
    cc /src/ap/wpa_auth_ie.c
    cc /src/ap/ieee802_11_shared.c
    cc /src/ap/pmksa_cache_auth.c
    cc /src/ap/bss_load.c
    cc /src/ap/beacon.c
    cc /src/drivers/drivers.c
    cc /src/utils/eloop.c
    cc /src/utils/common.c
    cc /src/utils/wpa_debug.c
    cc /src/utils/wpabuf.c
    cc /src/utils/ip_addr.c
    cc /src/utils/os_unix.c
    cc /src/common/ieee802_11_common.c
    cc /src/common/wpa_common.c
    cc /src/common/hw_features_common.c
    cc /src/eapol_auth/eapol_auth_dump.c
    cc /src/eapol_auth/eapol_auth_sm.c
    cc /src/ap/vlan_init.c
    cc /src/ap/vlan_ifconfig.c
    cc /src/ap/vlan.c
    cc /src/common/ctrl_iface_common.c
    cc /src/ap/ctrl_iface_ap.c
    cc ctrl_iface.c
    cc /src/drivers/driver_nl80211_capa.c
    cc /src/drivers/driver_nl80211_event.c
    cc /src/drivers/driver_nl80211_monitor.c
    cc /src/drivers/driver_nl80211.c
    cc /src/utils/radiotap.c
    cc /src/drivers/netlink.c
    cc /src/drivers/driver_nl80211_scan.c
    cc /src/drivers/rfkill.c
    cc /src/drivers/linux_ioctl.c
    cc /src/utils/uuid.c
    cc /src/l2_packet/l2_packet_none.c
    cc /src/eap_server/eap_server_wsc.c
    cc /src/eap_common/eap_wsc_common.c
    cc /src/ap/wps_hostapd.c
    cc /src/wps/wps.c
    cc /src/wps/wps_common.c
    cc /src/wps/wps_attr_parse.c
    cc /src/wps/wps_attr_process.c
    cc /src/wps/wps_attr_build.c
    cc /src/wps/wps_dev_attr.c
    cc /src/wps/wps_enrollee.c
    cc /src/wps/wps_upnp.c
    cc /src/wps/wps_registrar.c
    cc /src/wps/wps_upnp_ssdp.c
    cc /src/wps/wps_upnp_event.c
    cc /src/wps/wps_upnp_web.c
    cc /src/wps/wps_upnp_ap.c
    cc /src/wps/upnp_xml.c
    cc /src/wps/http_client.c
    cc /src/wps/httpread.c
    CC EAP_REGISTER.c
    cc /src/wps/http_server.c
    cc /src/eap_common/eap_common.c
    cc /src/eap_server/eap_server_methods.c
    cc /src/eap_server/eap_server.c
    cc /src/eap_server/eap_server_identity.c
    cc /src/crypto/tls_none.c
    cc /src/crypto/aes-omac1.c
    cc /src/crypto/crypto_openssl.c
    cc /src/crypto/sha1-prf.c
    cc /src/crypto/sha256-prf.c
    cc /src/crypto/sha256-tlsprf.c
    cc /src/crypto/dh_groups.c
    cc /src/crypto/random.c
    cc /src/utils/base64.c
    cc /src/ap/wmm.c
    cc /src/ap/ap_list.c
    cc /src/ap/hw_features.c
    cc /src/ap/ieee802_11.c
    cc /src/ap/dfs.c
    cc /src/ap/ieee802_11_ht.c
    cc /src/drivers/driver_common.c
    cc /src/common/wpa_ctrl.c
    cc hostapd_cli.c
    cc /src/utils/edit_simple.c
    LD hostapd_cli
    LD 主机点
    ***** *****
    安装-D hostapd /opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/fs/usr/local/bin /hostapd
    安装-D hostapd_CLI /opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/fs/usr/local/bin /hostapd_cli
    ***** *****
    ***** *****
    arm-linux-gnueabihf-gcc -O2 -Wall -i/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.04/w18-build/fs/usr/include -i/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.04/w18-build/fs/usr/include -linux-linux-linux-linux-utilites/sdc/包含-linux-nfs/us.c.nfs.html -linux-linux-usr.c.nfs.html -usr.c.h 和-linux-usr.usr.usr.c.nfs-linux-linux-linux-linux-linux-usr.usr.us.usr -linux-usr -linux-usr
    arm-linux-gnueabihf-gcc -O2 -Wall -i/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.04/w18-build/fs/usr/include -i/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evmc-03.00.04/w18-build/fs/包含-lib-linux/cc-linux-linux-linux-linux-usr.cm/cc-linux-linux-us.c./cc-linux-usr.c.h/cc-linux-linux-us.c.nfs/us.c.h/cc-linux-us.c.h/cc-3.00.03.00.03.html
    arm-linux-gnueabihf-gcc -O2 -Wall -i/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.04/W18-build/fs/usr/include -i/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.04/w18-build/fs/fs-calibrators/ip-linux-linux-cusr.c -linux/ccors/linux-linux-us.c.nfs/us.c.03.00.03.html -linux-calibrators/ip-us.c.h -linux-linux-us.c.h
    arm-linux-gnueabihf-gcc -O2 -Wall -i/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.04/w18-build/fs/usr/include -i/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.04/w18-build/fs/fs-linux-utilits/包含-linux-linux-linux/lib-linux-board-linux-linux-linux-3.00.03.00.03.html -linux/lib-linux-linux-linux-linux-linux-board-linux-usr.c.sdk/包含-linux-linux-linux-us.c.sdk/linux-linux-us.c./utilites/c-linux-linux-linux-linux-linux-us.
    arm-linux-gnueabihf-gcc -O2 -Wall -i/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.04/w18-build/fs/usr/include -i/opt/tex-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.04/w18-build/fs/w18-linux-utilits/包含-linux-ld/l18xx/dlib-linux-linux-ld/ld/ld/ld/ldiso-linux-linux-linux-ld/ldiso-ldiso-ld/ldiso-ld/ld/ld/ld/ldiso-linux-linux-ld-ld/ld/ldiso-linux-ld-ld/ld/ld/ldiso-linux-ld-ld/ld-ld/ld
    arm-linux-gnueabihf-gcc -O2 -Wall -i/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.04/w18-build/fs/usr/include -i/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.04/w18-build/fs/fs-linux-utilits/包含-linux-linux-linux-3.html -usm.c./包含-linux-linux-usr.c.nfs/usr.c./包含-linux-linux-usr.c.nfs.html -usr.c.
    arm-linux-gnueabihf-gcc -L/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.04/W18-build/fs/lib NVS.o MISC_cmds.o calibrator.o plt.o wl18xx_plt.o inI.o -lthread -l3-ll -clp-genator
    ***** *****
    将文件复制到/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/fs/usr/bin
    ***** *****
    arm-linux-gnueabihf-gcc -O2 -Wall -i/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.04/w18-build/fs/usr/include -i/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.04/w18-build/fs/fs-linux-proxy -linux/包含-log-linux/linux-prob.c/wl-03.html -proxy /linux-log-linux-linux-linux-usr -log-linux-us.c./包含-linux-wl-03.html -log-us.c./linux-wl.us.c.or/linux-log-linux-wl-usr -wfs/usr -log-wfs/usr
    arm-linux-gnueabihf-gcc -L/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/W18-build/fs/lib wL_logproxy.o -lpthread -lm -lnl-3 -lnl-genl-3 -o wL_logproxy
    ***** *****
    将文件复制到/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/fs/usr/share/wl18xx
    ***** *****
    arm-linux-gnueabihf-gcc -O2 -Wall -c -o main.o main.c
    arm-linux-gnueabihf-gcc -O2 -Wall -c -o CRC32.o CRC32.c
    arm-linux-gnueabihf-gcc main.o CRC32.o -o wlconf
    ***** *****
    echoying 文件 dictionary.txt
    echoying 文件 struct.bin
    echoying files default.conf
    echoying 文件 wl18xx-conf-default.bin
    echoying files README
    echoying files example.conf
    echoying 文件 example.ini
    echoying 文件 configure-device.sh
    正在复制脚本
    将所有内容从/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/scripts_download/ap 复制到/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/fs/usr/share/wl18xx 目录
    将所有内容从/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/scripts_download/conf 复制到/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/fs/usr/share/wl18xx 目录
    将所有内容从/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/scripts_download/drv 复制到/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/fs/usr/share/wl18xx 目录
    将所有内容从/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/scripts_download/mesh 复制到/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/fs/usr/share/wl18xx 目录
    将所有内容从/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/scripts_download/p2p 复制到/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/fs/usr/share/wl18xx 目录
    将所有内容从/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/scripts_download/phy 复制到/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/fs/usr/share/wl18xx 目录
    将所有内容从/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/scripts_download/sta 复制到/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/fs/usr/share/wl18xx 目录
    将所有内容从/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/scripts_download/testing 复制到/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/fs/usr/share/wl18xx 目录
    ***** *****
    抄送 UIM.o
    CC UIM
    ***** *****
    ***** *****
    安装蓝牙初始化脚本:/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/bt-firmware/initscripts/initscripts-TIInit_6.12.26_avpr_add-on.bts
    ***** *****
    安装蓝牙初始化脚本:/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/bt-firmware/initscripts/initscripts-TIInit_6.12.26_ble_add-on.bts
    ***** *****
    安装蓝牙初始化脚本:/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/bt-firmware/initscripts/initscripts-TIInit_6.12.26.bts
    ***** *****
    安装蓝牙初始化脚本:/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/bt-firmware/initscripts/initscripts-TIInit_6.7.16_avpr_add-on.bts
    ***** *****
    安装蓝牙初始化脚本:/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/bt-firmware/initscripts/initscripts-TIInit_6.7.16_ble_add-on.bts
    ***** *****
    安装蓝牙初始化脚本:/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/bt-firmware/initscripts/initscripts-TIInit_6.7.16_bt_spec_4.1.bts
    ***** *****
    安装蓝牙初始化脚本:/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/bt-firmware/initscripts/TIInit_10.6.15.bts
    ***** *****
    安装蓝牙初始化脚本:/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/bt-firmware/initscripts/TIInit_11.8.32.bts
    ***** *****
    安装蓝牙初始化脚本:/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/bt-firmware/initscripts/TIInit_12.10.28.bts
    ***** *****
    安装蓝牙初始化脚本:/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/bt-firmware/initscripts/TIInit_12.8.32.bts
    ***** *****
    安装蓝牙初始化脚本:/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/bt-firmware/initscripts/TIInit_6.12.26.bts
    ***** *****
    安装蓝牙初始化脚本:/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/bt-firmware/initscripts/TIInit_6.7.16.bts
    ***** *****
    安装蓝牙初始化脚本:/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites/src/bt-firmware/initscripts/TIInit_7.6.15.bts
    ***** *****
    正在验证文件系统框架...
    /build_wl18xx.sh:第825行:/sbin/regdbdump:无法执行二进制文件:EXEC 格式错误
    请更新用于验证 DB 的公钥
    WiFi 软件包构建成功
    root@Ubuntu:/opt/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.00.00.04/w18-build/build-utilites