This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:有关66AK2H14 SoC 上 MAC 寻址的问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623750/66ak2h14-question-regarding-mac-addressing-on-66ak2h14-soc

器件型号:66AK2H14

大家好、

我对该 SoC 比较陌生、想了解有关 K2H14 SoC MAC 地址设置和配置的一些其他信息。

从我已经阅读的文档中、似乎只有 TI 提供的 MAC 地址用于芯片的第一个以太网端口、并且被保存在一个被引用为 MACID1 (0x2620110)的只读存储器地址内。

我希望找到一种方法来为该 SoC 提供的所有4个以太网端口配置 MAC 地址?

我们已经购买了一个 IEEE MAC 模块来加载到电路板上,希望有一种方法可以存储和读取4个新的 MAC 地址,这与 在 Linux 内核中检测到的 TI 方法类似?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的疑问转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Layton、

    请查看 Documentation/devicetree/bindings/set/keystone-netcp.txt。 可选的属性、efuse-Mac 和 local-mac-address 应能帮助您满足需求。

    雷克斯