This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP5432-EVM:OMAP5432和 TWL6037 IBIS 模型

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622438/omap5432-evm-omap5432-and-twl6037-ibis-models

器件型号:OMAP5432-EVM

您好!

我与支持人员聊天、他们把我送到了这里。  我想申请 OMAP5432和 TWL6037的 IBIS 模型。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Neil、

    我会将您的查询指派给 TWL6037专家、我们会再给您。

    此致、
    Juha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    我不相信它们是可用的。 OMAP5 E2E 论坛( )似乎是只读的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你确定吗? 这些模型是否可能需要 NDA、这就是它们不易获得的原因? 我甚至没有在 OMAP5432上看到数据表;仅在 EVM 上看到。 如果 IBIS 模型不可用、SPICE 模型会怎么样?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)尼尔
    我是您公司的支持人员、负责为您提供处理器方面的信息。 在数据表和资料中、我可以为您提供最新的、不是问题的
    将来请直接与我联系
    您可以从任何使用 TI 处理器的工程师那里获取我的信息

    Thx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Moshen、

    我有最新的数据表、参考手册和应用手册。 这是我需要的 IBIS 模型。 将来我一定会直接与您联系。 请发送电子邮件至 nlipschik@crestron.com、以便获取您的联系信息。

    谢谢、
    Neil