This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-OMAPL138:有关 OMAPL138过时部件的查询

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624029/processor-sdk-omapl138-query-on-obsolescence-part-of-omapl138

器件型号:PROCESSOR-SDK-OMAPL138

主席先生,

我们在原理 图中使用了 OMAP 处理器(MPN:OMAPL138BZWTD4)、现在该器件已停产。

我们不想使用高于 OMAP 处理器的器件(MPN:OMAPL138EZWTD4)。

在以下方面使用上述活动部件是否正确?

1.现有 PCB 的尺寸。

2.由于器件版本从2.0/2.1到2.3不等、原理图中是否有任何变化?

此致、

Suman Saurabh

ASQ 认证可靠性工程师

开发和工程部- NCS

Bharat Electronics Ltd

手机:9611522955

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Suman:

    我已将您的查询转发给硬件设计团队。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    让我看看这个、我将更新。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    如果您之前使用过此系列器件、则应能够访问作为芯片修订版本2.3更新一部分发布的产品变更通知(PCN)。 请确保您参考的是该信息。

    更高级别
    1) 1)现有 PCB 的尺寸无变化。
    2) 2)原理图不变- 2.3的主要修正是 USB PHY PLL 建议、这是一种内部修正、如果您的设计使用 USB 等、则应无缝工作


    此致
    Mukul