This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2E05:关于66AK2E05的噪声级别

Guru**** 2587645 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2E05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624120/66ak2e05-about-noise-level-for-66ak2e05

器件型号:66AK2E05

你(们)好,先生  

对于某些供应商,他们将为其 IC 提供电源轨的噪声级别。

例如 、1V 电压轨上的噪声水平不能大于20mV。  

检查 66AK2E05的规格后、我们找不到数据、它只有"10.2推荐运行条件"。

TI 能否提供相关信息或建议。

BR

Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yimin、

    每个电源轨的建议运行条件提供了最小和最大电压电平。 电源轨上的噪声水平不应超过这些运行水平。 我们不允许对超过所记录的最小值和最大值的噪声有任何额外裕量。

    此致、  

    Bill