This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6727:是否有非传统的 C67xx DSP? 最新 CCS 中支持的功能

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSLCDK6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623961/ccs-tms320c6727-is-there-a-non-legacy-c67xx-dsp-supported-in-the-latest-ccs-with-latest-libraries

器件型号:TMS320C6727
主题中讨论的其他器件:TMDSLCDK6748

工具/软件:Code Composer Studio

我对 TI 及其对 C6713的支持非常有限感到非常失望。

  • 最新 CCS 中不支持 C6713
  • 无法使用 CCS 对片外闪存进行编程、
  • CSL 等旧库无法在新版本的 CCS 中重新编译、
  • 没有 C6713控制器的工作示例:
    • 用于 I2C、I2S、SPI 等的 McBSP
  • 没有用于配置复杂控制器单元的代码生成器。
    • Simulink 是针对 EE 的、认为"main"是狮子佩戴的东西、因此它不会被视为代码生成器。

我在 TI、DigiKey、element14、Mouser 或 Spectrum Digital 找不到适用于 C6727的开发板。 是否有人销售支持 CCS 7或更高版本的开发套件?

在我从 C6713切换到 C6727之前、我是否会发现 C6727也是一个废弃、孤立的传统 DSP?

谢谢、

Bruce Graham

高级软件工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、

    不建议在新开发中使用 C6713。 我建议您查看 TI 最新的低功耗定点和浮点 DSP TMDSC674x DSP 和 TMDSLCDK6748开发套件:
    www.ti.com/.../tmdslcdk6748
    您将获得针对 TMDSC674x DSP 的 CCS7支持。

    BR
    Tsvetolin Shulev