代表客户发布
您能否指导我们如何修改 AM62x 器件树中的 USB0端口(K3-am62x-SK-common.dtsi)
是否要根据 ID 引脚的状态通过 Micro USB 连接器支持“OTG”模式(主机/外设)?
我们已经尝试了几种方法,但似乎都不起作用。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
代表客户发布
您能否指导我们如何修改 AM62x 器件树中的 USB0端口(K3-am62x-SK-common.dtsi)
是否要根据 ID 引脚的状态通过 Micro USB 连接器支持“OTG”模式(主机/外设)?
我们已经尝试了几种方法,但似乎都不起作用。
您好、Mukul、
正如 James 提到的、AM62x 没有专用的 USB ID 引脚。 要通过 USB 微型 AB 插座支持 USB 双角色模式、您必须选择一个 GPIO 引脚、该引脚会路由到微型 AB 插座、以进行 ID 引脚检测。
下面是配置此 GPIO ID 引脚的内核器件树更改(以主 GPIO 1_10为例)。 下面的示例补丁中未显示 GPIO 引脚多路复用器。 请告诉我在内核器件树中配置 GPIO 引脚多路复用器是否有问题。
您还需要确保启用内核 Kconfig 选项 CONFIG_USB_CONN_GPIO、它对应于内核模块 USB-CONN-GPIO.ko 以控制 GPIO ID 引脚。
请注意、我们没有 AM62x EVM 具有 USB 微型 AB 插座、因此该代码更改未经验证。 请告诉我、如果您遇到任何问题、我们可以从那里进行调试。
e2e.ti.com/.../am62x_2D00_dts_2D00_usb0_2D00_microB_2D00_gpio_2D00_ID.diff
谢谢 James 和 Bin
客户确认双角色正在为他们服务、他们非常友好、允许我们在公共 E2E 上分享他们的实施
/ {
connector {
compatible = "gpio-usb-b-connector";
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&extcon_pins_default>;
label = "micro-USB";
type = "micro";
id-gpios = <&main_gpio1 10 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
status = "okay";
ports {
#address-cells = <1>;
#size-cells = <0>;
port@1 {
reg = <1>;
usb_con_hs: endpoint {
remote-endpoint = <&typec_hs>;
};
};
};
};
};
&usb0 {
#address-cells = <1>;
#size-cells = <0>;
usb-role-switch;
status="okay";
port@1 {
reg = <1>;
typec_hs: endpoint {
remote-endpoint = <&usb_con_hs>;
};
};
};
将此螺纹标记为闭合。