This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3357:Eth0正常工作

Guru**** 2587915 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624099/linux-am3357-eth0-to-be-work-properly

器件型号:AM3357

工具/软件:Linux

您好、先生、


我们有 am3357基本定制板、并已将 Linux (TI SDK 3.03.00.04)移植到其中。 现在问题是我们能够启动以太网接口 eth0。 但在启动时不会对其唤醒执行 Ping 操作、我们必须使用命令"ifconfig eth0 down"和"ifconfig eth0 up"将其关闭并打开、否则它将无法 ping 通。 我们如何解决此问题。

此致、

Sachin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sachin、

    不确定您的硬件是什么以及您所做的修改。 您能否提供更多详细信息(您的电路板有何不同、您在 Linux 内核中进行了哪些修改?)?

    我可以想到的最简单的方法(无需修改内核)是创建初始化脚本(或 systemd 服务)、 它在设备引导时(加载文件系统时)禁用/启用 eth 端口、这样、在 Linux 引导至用户空间时、您的端口将正常工作。

    此致、
    Yordan