This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TNETV105x PC 端口禁用不是在内部禁用 PC 端口。

Guru**** 2555210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624300/tnetv105x-pc-port-disable-is-not-disabling-pc-port-internally

我们的手机具有 TNETV105x 芯片。  完全禁用 PC 端口时出现问题。 虽然我们从 GUI 中禁用 PC 端口、但内部 PC 端口 PHY 仍处于活动状态。 当我们禁用 PC 端口时、它在内部设置为10Mbps HD。  

您能帮助我们在内部禁用 PC 端口吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhavi、

    此论坛主要面向 C5000器件系列。 有关 TNETV105x 器件相关问题的详细信息、请访问:
    e2e.ti.com/.../480994

    BR
    Tsvetolin Shulev