This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:有关 RTC_PWRONRSTn 有效时间的问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623233/am3352-question-about-rtc_pwronrstn-assert-time

器件型号:AM3352

AM3352 (ZCZ 封装)定制板出现问题。

根据数据表、"RTC_PWRONRSTn 应该被置为有效至少1ms ..."

那么、如果这种情况不满足(时间短于1ms)、会发生什么情况?

在极少数情况下、由于未知原因、当将电源线连接到定制板时、OSC1_OUT (RTC_XTALOUT)未出现、没有振荡。

发生问题时、Linux 操作系统引导正常、但32kHz 时钟不工作。

在正常情况下、OSC1_OUT、32、768Hz 输出没有问题。

您能不能猜测 RTC_XTALOUT (OSC1_OUT)为什么不振荡?

 

此致、

海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hayden
    我将向其他专家介绍情况
    您能否仔细检查此线程、以查看客户设计是否可以利用此处的调试/设计步骤来隔离其电路板上的问题
    e2e.ti.com/.../316906
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、根据内部主题、我还有几个后续问题

    1) 1)您能否澄清故障率、故障板数量?
    2) 2)故障时间0故障还是这些电路板在一段时间内停止显示 RTC XTLOUT?
    3) 3)您能否清楚地指定使用晶体和处理器进行了哪些交换实验。 我想确保放置故障处理器会使已知良好的电路板发生故障-该故障确实会随器件而发生。
    4) 4)我看到他们尝试更改晶体、但没有什么不同、他们是否尝试更改晶体供应商
    5) 5)另请详细说明温度灵敏度关系。
    6) 6)您询问 PWRONRST 时序相关性-您是否看到良好板与不良板之间的行为不同-如果是、请分享波形。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mukul、

    我将通过电子邮件检查更新

    谢谢、此致、
    海登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在之前发布的问题上、复制一些更多的内部讨论  

    1) 1)您能否澄清故障率、故障板数量?
    [RESPONSE]目前、共有六个 AM3352器件显示此问题。
    [TI]有6块电路板?

    2) 2)故障时间0故障还是这些电路板在一段时间内停止显示 RTC XTLOUT?
    [RESPONSE]在使用特定 AM3352器件的电路板时、当问题发生时、RTC_XTALOUT 信号在连接电源线后从不会振荡(保持上拉)。
    重复测试(电源线连接/断开)时、特定 AM3352器件的故障率在重复测试期间约为60~70%。
    [TI]好的、因此故障电路板从0开始就无法可靠工作。

    3) 3)您能否清楚地指定使用晶体和处理器进行了哪些交换实验。 我想确保放置故障处理器会使已知良好的电路板发生故障-该故障确实会随器件而发生。
    [RESPONSE]我们的质量团队将发送信息。

    4) 4)我看到他们尝试更改晶体、但没有什么不同、他们是否尝试更改晶体供应商
    [RESPONSE]我们还检查了晶振交换、但故障现象是相同的。 检查了坏板上的晶体单元(频率、物理损坏、去容测试) 来自供应商、
    他们说对他们的晶体来说是可以的。
    [TI]您能否分享有关已完成测试的更多详细信息。 此外、我的请求是查看是否也可以从其他供应商处尝试晶体。

    5) 5)另请详细说明温度灵敏度关系。
    [RESPONSE]当前问题板显示正常室温下的症状。
    [TI]在高温或低温下、故障是否变得更好或更糟?

    6) 6)您询问 PWRONRST 时序相关性-您是否看到良好板与不良板之间的行为不同-如果是、请分享波形。
    [RESPONSE]我们今天拿到了电路板。 我们将发送详细波形。 (在前面的中、我们检查了良好与不良之间的 PWRONRST 时序是否相同。)

    [TI] RTC LDO 需要1ms 来稳定 CAP_VDD_RTC。 您知道在这种情况下他们是否使用内部 LDO 吗?