This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:am6254 SPI 演示

Guru**** 2551640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1181330/am625-am6254-spi-demo

器件型号:AM625

您好、香榭丽舍

1.客户 希望实现 IPC 功能。  他在  MCU_PLUS_SDK_am62x_08_04_00_16中使用了 mcspi_performance_8bit 演示、并替换 了/lib/firmware 中新构建的 am62-mcU-m4f0_0-fw 文件、测试结果是接收到的数据与传输的数据不同。 它会在下面提示消息。  

2.他测试了另一  个 mcspi_loopback 演示、运行正常。 将其修改为外部回送后、它仍然可以工作。


谢谢
Rgds
闪亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shine、

    我假设您正在谈论的是8位 mcspi 性能?

    您是否选择了 MCU 或主域 SPI 外设?

    请确认以上内容、以便我可以继续查看。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: Vaibhav、

    感谢您的支持。  

    1.客户测试 了 mcspi 性能8位 演示。

    2.他测试了 MCU 引脚、没有修改  example.syscfg 文件。 他测试 了 mcspi_loopback,内部回送和外部回送(修改 example.syscfg)都能正常工作,这意味着硬件正常。



    谢谢
    Rgds
    闪亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shine、

    我已重新创建您的问题。 我还会获得与您相同的输出、我看到它显示"偏移1处的数据不匹配"


    我正在处理它、我将为它提供一个修复方法。 (请允许我这样做、因为我将调试并尝试在粒度级别找到问题)

    您能否回答以下问题:

    您使用的是哪个内核、是 M4还是 R5?  

    2.是 FreeRTOS 还是裸机?

    谢谢、此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: Vaibhav、

    非常感谢。

    [引用 userid="531616" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1181330/am625-am6254-spi-demo/4452079 #4452079"]1. 您使用的是哪个内核、是 M4还是 R5?  [/报价]

    客户正在使用 M4、TI 演示、但未进行修改。


    [引用 userid="531616" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1181330/am625-am6254-spi-demo/4452079 #4452079"]2. 是 FreeRTOS 还是裸机?

    在 FreeRTOS 和裸机上进行了客户测试、结果相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shine、

    我注意到、所有偏移处的数据不匹配问题在之前的版本中也一直存在;例如、版本8.4和当前版本8.5。

    我将与相应的团队进行交谈、并尝试找出问题的真正原因。

    谢谢、此致、

    Vaibhav