This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVMK2H:EVMK2H 上 RAM、闪存、网络的测试代码

Guru**** 2588045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623209/evmk2h-test-codes-of-ram-flash-network-on-evmk2h

器件型号:EVMK2H

 您好!

我们正在使用 EVMK2H 模块、并基于该模块设计了一个板。 您能帮我找到一些 RAM、闪存、网络和其它硬件的硬件测试代码吗?

非常感谢您的参与。

我的环境:
 ()目标板: EVMK2H Rev40
 ()仿真器:板载仿真器 XDS2xx
 ()主机操作系统:Windows XP SP2

 () CCS5.5
 () SDK:mcsdk_3_00_03_15

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的疑问转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请更新至最新的 Processor SDK RTOS software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    有关驱动程序覆盖范围、请查看入门指南 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Getting_Started_Guide 和 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Release_Notes。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个相当旧的软件、因此、如果您可以获得对该器件的更好支持、我们建议您更新为此器件的处理器 SDK。

    您的应用是使用 RTOS 还是 Linux? UBoot 具有用于测试 DDR 存储器的 memtest、但我们建议的第一个方法是查看 CCS 中的 GEL 文件是否可用于设置内核时钟和 DDR。 SOC 上有一个 OBSCLK 引脚、可用于测量时钟、您可以运行 GEL、然后检查是否可以读取和写入 DDR 存储器、并将简单的输出文件加载到 DDR。

    对于闪存测试、MCSDK 软件具有 POST 软件和闪存写入器代码
    processors.wiki.ti.com/.../MCSDK_UG_Chapter_Exploring

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul

    感谢您的回复。

    我不想使用 RTOS 或 Linux 等操作系统、因为这对于新生产的电路板来说有点复杂、可能会有很多硬件问题。

    我需要一种简单快捷的方法来在新电路板上测试 DDR、闪存或网络等器件。  

    以下是我的问题。

    (1)。 请告诉我您如何在 EVM 的生产过程中测试新电路板上的器件。

    (2)。 您是否有一些可以直接通过 CCS 和仿真器分别用于测试器件的独立代码? 供参考、我有 omapL137 EVM 的这种代码。

    非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这些 RTOS 驱动程序示例也是 CCS 项目、并使用 CCS/JTAG 方法加载/运行。 如果您在电路板中使用的 DDR 芯片、闪存和 PHY 与 TI K2H EVM 相同、则可以对 TI K2H EVM 使用相同的测试程序。 否则、您需要单独的例程来初始化 DDR、闪存驱动程序和设置 PHY。

    对于 TI K2H EVM 测试、您可以参阅 RTOS 驱动程序 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Release_Notes 或查看 pdk_k2hk _4_0_x\packages/ti\platform\evmk2h\platform_test 下的平台测试

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric

    您能否说出包含上述 RTOS 驱动程序示例的确切目录路径? 还是 pdk_k2hk _4_0_x\packages/ti\platform\evmk2h\platform_test 下的平台测试
    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于平台测试、您可以参阅 pdk_k2hk _4_0_x\packages/ti\platform\evmk2h\platform_test。

    如果要使用单个驱动程序示例、则需要通过批处理脚本 pdkprojectcreate 创建这些 CCS 工程。 请访问 :processors.wiki.ti.com/.../Rebuilding_The_PDK

    此致、Eric