Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138
请提供 C6657 DSP 的参考项目(CCS 工作区)、仅适用于具有 CSL 但不带 BIOS 的情况。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请提供 C6657 DSP 的参考项目(CCS 工作区)、仅适用于具有 CSL 但不带 BIOS 的情况。
C6657的最新处理器 SDK 6.3仅提供基于 BIOS 的示例。 没有基于裸机/CSL 的示例可用。
PROCESSOR-SDK-RTOS-C665x 06_03_00_106
http://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/C665x/latest/index_FDS.html
此 SDK 的 PDK 封装中有大约48个示例用于演示外设功能。
如有兴趣、请查看以下链接:
PDK 示例-
快速入门指南-
此致
Shankari G
Genady Chapovetsky
我想只有 OMAPL138和 OMAPL137才有裸机软件。 它们被人们普遍称为" StarterWare "。
对于 Keystone - I ( C6657 ) 和 II ( K2E、K2H、K2G、K2K )等,只有基于 BIOS 的示例可用。
但是、值得在此处查看旧 MCSDK 版本中 CSL 示例的可用性:
https://software-dl.ti.com/sdoemb/sdoemb_public_sw/bios_mcsdk/02_01_02_06/index_FDS.html
| bios_mcsdk_02_01_02_06_setupwin32.exe | 适用于 Windows 的 BIOS MCSDK 发布后量产包(发布日期:2013年2月8日) |
该软件包仅与 CCS 的旧版本兼容、例如 CCS V5或 V6。 现在、我们来看看 CCS 10或11。
如果选择较旧的封装、E2E 支持也将是最低的/零的。。
此致
Shankari G
如果没有 BIOS、最新的处理器 SDK 中提供了一个项目。
这是使用 CSL 测试以下内容的平台测试。
UART、 EEPROM、NAND、 NOR、LED、 内部存储器测试和外部存储器测试。
检查这些外设及其程序是否足以满足您的需求。
此致
Shankari G