This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/66AK2G02:使用具有 RTOS SDK 的 C674x 电信库/音频编解码器?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623516/rtos-66ak2g02-use-of-c674x-telecom-lib-audio-codec-with-rtos-sdk

器件型号:66AK2G02

工具/软件:TI-RTOS

团队、

-66AK2Gxx 的当前 RTOS 处理器 SDK 4.00.04上是否可以按原样使用以下库?
C674x 电信库: http://www.ti.com/tool/telecomlib
C64x+音频/语音编解码器库: http://www.ti.com/tool/c64xpluscodecs

-这些库可能是使用较旧的编译器版本构建的。 将其与当前 RTOS SDK 链接是否存在问题?
是否有现成的示例可用于将这些库与处理器 RTOS SDK 配合使用?

谢谢、此致、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不能、您不能按原样使用这些库。 它们是使用旧得多的 SDK 构建的。

    [报价]将其与当前 RTOS SDK 链接是否有问题?
    是否有现成的示例可用于将这些库与处理器 RTOS SDK 配合使用?[/quot]
    您可以将它们与当前 RTOS 链接、但您必须了解所有会引起的兼容性问题。 遗憾的是、我们没有示例展示如何在当前 RTOS SDK 版本中集成这些库。

    此致、
    Yordan