This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:CC-LINK IE 运动开发计划?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624254/am3358-cc-link-ie-motion-development-plan

器件型号:AM3358
主题中讨论的其他器件:TIDEP-0089

尊敬的香榭丽舍

是否有计划在 AM335x 或其他器件上开发 CC-LINK IE Motion?

我的客户检查了 TIDEP-0089中实现的 CC-LINK IE Field Basic、但他们认为其 PLC/运动控制器需要更强大的功能、并且他们希望实现 CC-Link IE Field Motion (控制/场)、而不是 CC-Link IE Field Basic。

是否有在 TI Sitara 器件中开发 CC-LINK IE 场运动(控制/场)的计划?

如果没有、您能否告诉我是否有任何第三方可以在 TI Sitara 器件上提供 CC-link IE Field Motion 解决方案?

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引用]是否有在 TI Sitara 器件中开发 CC-LINK IE 场运动(控制/场)的计划?
    据我所知,没有这样的计划。

    [报价]如果不是、您能否告诉我是否有第三方可以在 TI Sitara 器件上提供 CC-Link IE Field Motion 解决方案?[/报价]
    请在此处查看第三方列表:
    www.ti.com/.../sprw250.pdf

    此致、
    Yordan