This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM369:DM369的应用和软件驱动程序启动指南

Guru**** 2553620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624268/tms320dm369-start-up-guide-with-application-and-software-drivers-for-dm369

器件型号:TMS320DM369

大家好、

我正在为我的视频应用之一开始我的 DM369 DaVinci 处理器工作。

因为它需要在 Linux 平台上完成。

指导我如何开始使用软件驱动程序和示例的任何启动指南都将非常有用。

主要到目前为止、我一直在为达芬奇处理器开发 Code Composer 工作室 DM369 Linux 是平台。

还需要购买用于 DM3x 系列的 EVM。

那么、如何从这里开始呢?

谢谢、此致、

Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanath、

    您可以参阅 IPNC-RDK 用户指南或 DVSDK。 您将获得很少的可用演示应用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prashanth、

    感谢您的回复和提供信息。

    我有点困惑,哪一个平台用于 DaVinci 处理器(DM369)?
    它的 Linux 还是 CCS?

    此致、
    Sanath Rai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanath、
    DM369上的 IPNC-RDK-5.1和 DVSDK 均支持 Linux。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prashanth、您好!

    谢谢。

    那么、要开始我们的初始开发、TMS320DM36x 评估模块更好还是 IPNC-RDK 更好?
    因为我们的应用需要 IP 摄像机和视频。
    哪种采购更好?

    此致、
    Sanath Rai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanath、
    IPNC-RDK 和 DVSDK 是在 Linux 上运行并支持 DM369的软件模块。
    我对你的问题感到困惑。 您能不能给我清零天气您问 DM36x EVM/IPNC (带 IP 摄像头的硬件)吗?

    您能否简要介绍一下您的用例? 我可以基于此向您推荐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashanth、您好!

    很抱歉造成混淆。

    实际上、我们需要构建用于 IP 摄像机和视频流的软件应用。
    我们最初需要在 EVM 上为上述内容构建软件应用程序、以便在开发应用软件后进行构建。 我们可以设计自己的板。

    因此、我问哪种 EVM 更适合开始我们的开发。


    此致、
    Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sanath、

    使用 IPNCRDK v5.1。
    它将满足您的要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuj:

    因此,在 Linux 中编译之后,我需要立即在某些开发套件上转储此 IPNCRDK v5.1软件模块?
    DM3x 系列达芬奇专业剪裁。
    我问哪种 EVM 更适合开始该开发。

    此致、
    Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sanath、
    正如 Anuj 所说、您可以继续使用 IPNC-hardware 以及 IPNC-RDK5.1软件版本。 您可以浏览 IPNC-RDK 用户指南、该指南将解答您的大部分问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Prashant,Anuj

    我将参考该文档并进行相关工作。

    谢谢、此致、
    Sanath Rai