This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:将 LCDK 与 AFE7222互连

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7222, TMS320C6748, TMDSLCDK6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624008/tms320c6748-interconnect-lcdk-with-afe7222

器件型号:TMS320C6748
主题中讨论的其他器件:AFE7222TMDSLCDK6748

您好! 我想尝试将 IF 收发器 AFE7222与 DSP TMS320C6748配合使用。 如果我右下螺柱、最好的连接方法是使用 uPP 接口连接到 AFE。 我有一些问题:

TMDSLCDK6748没有 uPP 接口来连接外部器件。 是否有其他具有 uPP 接口连接器的 DK?

2.在 DSP 上、C6748 uPP 在 CMOS 模式下工作1.8V?

3、如何结合 uPP 同时使用两个通道发送到 AFE、并在其他时间从 AFE 接收。 我想将其用于实现半双工模式。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在详细阅读了 AFE 和 DSP 的数据表后、我看到、AFE 对 ADC 和 DAC 的两个通道使用 DDR 格式。 7222中 ADC 的最大采样频率为65MSPS、抽取时的输出时钟为65MHz。 但用于 DDR 格式的 uPP 接口只能获得37.5MHz。 我是否理解正确? 在这种情况下、我只能使用2的抽取获得数据、并获得37.5 MHz 的带宽(用于两倍频)?
    关于将两个通道组合用于半双工、我知道这不是必需的。 因为一个通道 uPP 用于 RX 上的两个 ADC (因为 DDR)、而一个通道用于 RX 上的 DAC (因为 DDR)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Иван、

    我已通知设计团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan