This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8168:RSEN 信号对 HDMI 工作的重要性

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623823/tms320dm8168-rsen-signal-importance-for-hdmi-working

器件型号:TMS320DM8168
主题中讨论的其他器件:TXS0102DM8107

大家好、

  在使用 DM8168处理器的器件中、我们一直面临一个问题。

当我们将 HDMI 电缆连接至端口时,视频工作正常,但音频工作不正常。

对技术手册的研究发现、有一个系统状态寄存器(SYS_STAT)可被读取以找到 针对 RSEN 的寄存器的 HDMI 检测状态。位#2。

RSEN 的意义是什么 ? 它与 HDMI 端口的硬件连接有何关系? 该信号是从何处生成的?

请提供帮助

此致、  

Bhasha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bhasha、

    RSEN 表示检测到接收器。 如果 RSEN 未激活、则其他任何器件都不可能正常工作。

    DM816x TRM 中介绍了 RSEN。 有关 HDMI RSEN 的其他信息、您可以检查 HDMI 1.3a 规格。

    另请参见以下 e2e 线程:

    e2e.ti.com/.../180091
    e2e.ti.com/.../257973

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    感谢您的回复、

    我已经检查了您在上面提到的线程、

    在我们的设计中、我们不使用任何此类 HDMI 保护芯片。 对于 HDMI 的差分线路,我们使用具有 ESD 保护的共模扼流圈,TXS0102收发器 IC 用于 I2C 线路,电阻分压器用于 HP 和 CEC 线路(因为 DM8107处理器的 HP 和 CEC 线路不能承受5V 电压)。

    我们在另一个设计中使用与 DM8168类似的设计、该设计首先工作、或读取 SYS_STAT 寄存器、我们在插入 HDMI 电缆时得到"87"。 但是、我们使用 DM8107得到"83"。


    还有任何文档可以解释 RSEN 信号生成和其他相关信息。

    如果有、请提供文档链接。

    类似设计
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bhasha

    您的定制板似乎存在硬件故障。 我找不到任何(TRM 除外)文档来提供有关 RSEN 信号的更多信息。

    我建议您仔细检查 DM816x 数据表(第9.9节 HDMI)。 另请查看 DM816x 器件勘误表(Advisories 2.1.35、2.1.57、1.1.27、1.0.14)。

    同时确保您使用的是最新的 PSP 04.04.00.02、其中有一些 HDMI 修复程序:

    processors.wiki.ti.com/.../TI81XX_PSP_04.04.00.02_Release_Notes

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    我要分享的另一件事是、即使读取"SYS_STAT"寄存器的结果是"83"、我也能按预期获得 HDMI 音频和视频。

    此致、
    Bhasha。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bhasha

    您还可以探索以下位是否符合预期:

    INTR1[5] RSEN
    INT_UNMASK1[5] RSEN
    TMDS_CNTL2[0] RSEN

    此致、
    帕维尔