This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:是否有不带 OS (Linux)的 dm368 SDK?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624202/tms320dm368-is-there-an-sdk-for-dm368-without-os-linux

器件型号:TMS320DM368

您好!

我想知道是否有一个 SDK 用于在没有 Linux (包括 RTOS) i.e. e 的情况下开发时间关键型应用程序。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Neki、

    DM368支持的 RDK/SDK 为 DVSDK 和 IPNCRDK v5.1、两者均具有 Linux 和 RTOS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Neki、

    DVSDK 和 IPNC RDK 在 ARM 应用处理器上都没有运行 RTOS。 它只有 Linux
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Neki、

    希望这些链接对您有所帮助: e2e.ti.com/.../294339