This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-C667X:支持适用于 I2C 驱动程序的 EDMA3

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: PROCESSOR-SDK-C667X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623914/rtos-processor-sdk-c667x-support-for-edma3-for-i2c-driver

器件型号:PROCESSOR-SDK-C667X

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我已下载 PROCESSOR-SDK-C667X 并参考为 SDK 提供的驱动程序。 我没有找到作为 PDK 一部分的 I2C 驱动程序的 EDMA 支持。 请允许我添加支持、还是缺少支持。

提前感谢

此致、

 Abhijit Naik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的查询转发给软件团队。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    I2C + EDMA 测试示例可用于 I2C 主/从测试。 对于 C667x、它仅具有基本 EEPROM 测试、不支持 EDMA。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    非常感谢您的确认:)