This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:TMXEVM388快速入门指南

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCSK388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623547/dm388-tmxevm388-quick-start-guide

器件型号:DM388
主题中讨论的其他器件:TMDSCSK388TMDXEVM388

您好!

我们有一个新的 TMDXEVM388评估模块。 TMDXEVM388和 TMDSCSK388的 IPNC RDK 是否不同? 我们提出这些问题的原因是:

  TMDXEVM388的 IPNC 参考设计套件安装指南显示"该版本包含以下组件:IPNC_RDK_V3.8.1.tar.gz IPNC_RDK_V3.8.1.tar.gz"

我们也阅读了适用于 IPNC 的 TMDSCSK388参考设计套件安装指南、但当我们下载 RDK 时、我们看到版本为 v3.9.1。

请告诉我们 TMDXEVM388评估模块应使用哪个 RDK、以及如何为此板构建 uBoot、Uimage 等?

感谢您对此做出快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailash、

    EVM 和 CSK 是 TI 的两个参考设计、CSK 是最新的参考设计。

    RDK 3.8.1

      对于 EVM 组件 、添加了视频输入源捕捉支持

    RDK 3.9.1

     仅在 CSK 参考设计上进行了验证。最新版本的内核4.4.12和 U-boot 2016

    仅首选 EVM 3.8.1、请参阅 版本的安装指南部分以构建和使用 EVM。

    谢谢、此致、

    Vishwanath Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。 是否可以在 EVM 上使用 RDK 3.9.1? 尽管尚未验证、但我仍想检查我们是否可以使用最新的内核。 请告诉我们如何将其用于 DM388 EVM?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailash、

    3.8.1在3.8.0和3.9.1的基础上单独开发。但是、应用和 MCFW 端移植似乎是直接的、因为用于分量视频捕捉的适当宏。 甚至您也可以比较两种封装以查看差异。

    要启动您的电路板、可能需要进行 DDR 时序参数调整。 其余移植取决于 EVM 中的外设。 我现在没有 EVM 原理图、在仔细研究之后、我可以对此做更好的评论。