This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:ROM 引导加载程序调试

Guru**** 2588045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623636/tms320c6678-rom-bootloader-debug

器件型号:TMS320C6678

您好!

我需要在 C6678上调试 ROM 引导加载程序。  在调试期间、我希望在调试器中存在 RBL 源代码。 目前、我只能看到反汇编代码。 我已下载 BootROM_C6678_PG2.0 RBL 源代码、但这些源代码中不包含 CCS 工程。 有人能否提供有关如何将源代码加载到调试器视图中的说明(或指向文档)?  

提前感谢!
Brad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、

    我们不会为引导 ROM 释放.out 和.map 文件。 我们仅提供参考源、因此您无法通过加载符号和设置断点来调试 ROM 代码。

    我们提供了引导示例和引导实用程序、用于将应用程序转换为可引导二进制文件。 如果遇到任何问题、您可以报告程序计数器值并运行我们提供的调试 GEL 文件、并检查引导参数表以查看引导过程。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Rahul。 您提到的调试 GEL 文件在哪里?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在此处找到它:

    processors.wiki.ti.com/.../Keystone_Device_Architecture
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Rahul