This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM438x EVM 上的 Android M 移植问题

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623940/android-m-porting-on-am438x-evm-issue

大家好、

我将在 AM438x EPOS EVM 上移植 Android M (AoSP 6.0)。

我已在 EVM 上成功构建和加载映像、并且控制台 工作正常。(能够登录控制台)

但显示不起作用。

我已加载所有 EGL 库(libEGL_POWERVR_SGX530_125.so libGLESv1_CM_POWERVR_SGX530_125.so libGLESv2_POWERVR_SGX530_125.so)。

我还使用默认的 hwcomposer 和 Gralloc。

但我面临以下误差。

" libEGL :eglInitialize (0x1) Failed (EGL_BAD_ALLOC)"(libEGL:eglInitialize (0x1)失败(EGL_BAD_ALLOC)

"SurfaceFlinger:找不到合适的 EGLConfig、尝试更简单的查询
 SurfaceFlinger:未找到合适的 EGLConfig,正在放弃
 f libc   :致命信号6 (SIGABRT),tid 245中的代码-6 (surfacflinger)”

我已附加日志文件以了解更多信息。

请在这个问题上帮助我。

此致、

维拉伊

e2e.ti.com/.../LogFile.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM438x 有一个合适的论坛、因为该器件需要 NDA。 您/您的公司应该可以访问它。 请在此处发帖。