This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5545:C5545 BoosterPack 是否需要55.45美元?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623621/tms320c5545-c5545-boosterpack-is-for-55-45-or-not

器件型号:TMS320C5545

您好!  

这个问题对您来说可能有点奇怪、但我想知道 C5545 BoosterPack Ad 的情况。  

如今、当我在网上冲浪时、我经常收到弹出广告。 我有兴趣以折扣价购买它。  

 

当我单击 AD 时、  

我明白了! 我觉得 BoosterPack 不是以折扣价销售的、与以前一样。  

我认为该优惠已过时、但我在上周获得了该广告。  

这是某种错误、还是我在广告中漏掉了一个秘密优惠码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LEV

    我们正在与营销团队就此进行核实。  

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、列夫

    很抱歉这里的混乱,感谢您将这一错误的广告引起我们的注意。 您是对的,由于错误,这确实是一个过时的报价(在我们启动 c5545时),它仍然存在于 Web 上。 现在正在修复此问题。

    当前价格为99美元、如5545 Booster Pack 订购页面所示。

    我将向您发送一份离线说明、以了解您的用例并了解我们如何提供进一步帮助。

    此致
    Mukul