This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:AM5728的最大 CPU 负载

Guru**** 2587665 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623874/linux-am5728-maximum-cpu-load-for-am5728

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

AM5728的两个内核的最大允许 CPU 负载是多少?

AM5728的最高允许温度和热截止限值是多少?

请建议在加载 Linux SDK 的情况下测量 AM5728的 CPU 负载的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marka:

    您可以通过 top Linux 命令检查 CPU 负载。 最大负载为1.00、表示100% CPU 负载。
    您可以在以下位置的数据表中找到有关 AM5728允许工作温度的信息:
    www.ti.com/.../am5728.pdf
    但在一般情况下、商用器件的工作结温范围为0至90°C、扩展器件的工作结温范围为-40至105°C。

    BR
    Tsvetolin Shulev