This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:引导参数表/引导配置表格式

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623633/tms320c6678-boot-parameter-table-boot-config-table-format

器件型号:TMS320C6678

您好!

我正在处理一个基于 C6678的工程、该工程使用 i2c EEPROM 来提供引导参数(偏移量为0x0和0x80)和引导配置(偏移量为0x100)表。  在我开始项目之前配置表以及用于配置表的源代码的工程师不可用-我只有十六进制文件。 是否存在描述这些表格式的文档?  

以下是 EEPROM 十六进制文件的十六进制转储:

$ hex2dump.py /cygdrive/c/AC2/artifacts/spi_eprom.hex
0000 00 20 00 00 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 00 |。 () |
0010 00 50 00 00 0A 04 E2 00 14 00 80 00 50 00 |.p. 第|页
0020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
0040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
0050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
0060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
0070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
0080 00 20 00 00 14 00 80 10 00 02 00 03 00 04 |。 一 |
0090 00 FF 3D 09 0C 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |…………5… |
00A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
00B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
00C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
00D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
00E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
00F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
0100 00 80 00 02 31 01 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 |… 1个......... |
0110 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 0C 00 00 |.......... |
0120 12 34 56 78 00 00 00 00 0C 00 04 00 00 00 00 00 |.4Vx ........... |
0130 FF FF FF FF 0C 00 04 9A BC DE F0 00 00 00 00 00 |.......... |
0140 02 31 01 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 |.1…… |
0150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
0160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
0170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
0180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
0190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
01A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
01B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
01C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
01D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
01E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |
01F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.......... |

谢谢!
Brad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、

    数据手册的第2.5.3节以及 ROM 源/IBL 源代码中的 tiboot.h 中介绍了引导参数结构。

    此致。
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Rahul。 我将查看 tiboot.h 和数据手册第2.5.3节