This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:加载 IBIS 模型时出现问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623624/66ak2h14-problem-with-loading-ibis-model

器件型号:66AK2H14

您好!

在 Hyperlynx 工具中加载66AK2H14器件的 IBIS 模型时、我收到下面提到的错误消息:  

C:\MentorGraphics\9.5PADs\SDD_HOME\hyperlynx\Libs\66ak2h14_r1p4_Madhu。IBS:模型 PDIFF_D3FF3L_48:上升波形[1]及其复合电流没有相同的时间点
C:\MentorGraphics\9.5PADs\SDD_HOME\hyperlynx\Libs\66ak2h14_r1p4_Madhu。IBS:模型 PDIFF_D3FF3L_48:上升波形[2]及其复合电流没有相同的时间点
C:\MentorGraphics\9.5PADs\SDD_HOME\hyperlynx\Libs\66ak2h14_r1p4_Madhu。IBS:模型 PDIFF_D3FF3L_48:下降波形[1]及其复合电流没有相同的时间点
C:\MentorGraphics\9.5PADs\SDD_HOME\hyperlynx\Libs\66ak2h14_r1p4_Madhu。IBS:模型 PDIFF_D3FF3L_48:下降波形[2]及其复合电流没有相同的时间点
C:\MentorGraphics\9.5PADs\SDD_HOME\hyperlynx\Libs\66ak2h14_r1p4_Madhu。IBS:模型 PDIFF_D3FF3L_40:上升波形[1]及其复合电流没有相同的时间点
C:\MentorGraphics\9.5PADs\SDD_HOME\hyperlynx\Libs\66ak2h14_r1p4_Madhu。IBS:模型 PDIFF_D3FF3L_40:上升波形[2]及其复合电流没有相同的时间点
C:\MentorGraphics\9.5PADs\SDD_HOME\hyperlynx\Libs\66ak2h14_r1p4_Madhu。IBS:模型 PDIFF_D3FF3L_40:下降波形[1]及其复合电流没有相同的时间点
C:\MentorGraphics\9.5PADs\SDD_HOME\hyperlynx\Libs\66ak2h14_r1p4_Madhu。IBS:模型 PDIFF_D3FF3L_40:下降波形[2]及其复合电流没有相同的时间点
C:\MentorGraphics\9.5PADs\SDD_HOME\hyperlynx\Libs\66ak2h14_r1p4_Madhu。IBS:模型 PDIFF_D3FF3L_34:上升波形[1]及其复合电流没有相同的时间点
C:\MentorGraphics\9.5PADs\SDD_HOME\hyperlynx\Libs\66ak2h14_r1p4_Madhu。IBS:模型 PDIFF_D3FF3L_34:上升波形[2]及其复合电流没有相同的时间点
C:\MentorGraphics\9.5PADs\SDD_HOME\hyperlynx\Libs\66ak2h14_r1p4_Madhu。IBS:模型 PDIFF_D3FF3L_34:下降波形[1]及其复合电流没有相同的时间点
C:\MentorGraphics\9.5PADs\SDD_HOME\hyperlynx\Libs\66ak2h14_r1p4_Madhu。IBS:模型 PDIFF_D3FF3L_34:下降波形[2]及其复合电流没有相同的时间点
C:\MentorGraphics\9.5PADs\SDD_HOME\hyperlynx\Libs\66ak2h14_r1p4_Madhu。IBS:模型 PDIFF_D3FF3_48:上升波形[1]及其复合电流没有相同的时间点
C:\MentorGraphics\9.5PADs\SDD_HOME\hyperlynx\Libs\66ak2h14_r1p4_Madhu。IBS:模型 PDIFF_D3FF3_48:上升波形[2]及其复合电流没有相同的时间点
C:\MentorGraphics\9.5PADs\SDD_HOME\hyperlynx\Libs\66ak2h14_r1p4_Madhu。IBS:模型 PDIFF_D3FF3_48:下降波形[1]及其复合电流没有相同的时间点
C:\MentorGraphics\9.5PADs\SDD_HOME\hyperlynx\Libs\66ak2h14_r1p4_Madhu。IBS:模型 PDIFF_D3FF3_48:下降波形[2]及其复合电流没有相同的时间点
C:\MentorGraphics\9.5PADs\SDD_HOME\hyperlynx\Libs\66ak2h14_r1p4_Madhu。IBS:模型 PDIFF_D3FF3_40:上升波形[1]及其复合电流没有相同的时间点

(笑声) 等等。

请帮助我解决此问题。

谢谢、此致、

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、

    我已将您的查询转发给软件团队。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhu、

    报告了这种情况、版本5的 IBIS 校验器的早期版本中出现错误、但较新版本删除了此检查。 IBIS 论坛上报告的情况如下。

    "如果为 EDA 工具提供了足够的插值点、则使用这些数据并不重要。 现在支持此功能的仿真器很少(目前它们在解析器消息中删除了这些错误)。

    应将这些错误消息降级为注释。"

    后来,这一情况在 IBISCHK 的 v5.0.7中更改为一个注释,并完全从我们用来检查模型的 IBISCHK 的 v5.1.4中删除。 您的 hyperlynx 版本是否使用最新版本的 IBIS 规范?  您应该与 hyperlynx 代表核实、看看为什么它将此报告为错误。

    此致、

    Bill