This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EXEVM:高频视频流问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622724/tda2exevm-high-frequency-video-streaming-issue

器件型号:TDA2EXEVM


您好!

我们将 tda2ex 定制板与 VISION SDK 2.12结合使用

//设置
SoC ->解串器(ds90ub926q1)->串行器(ds90ub921q1)-> CMOS 摄像头传感器

在上述设置中、54MHz CMOS 摄像头传感器可正确处理图像流

当我们设置 CMOS 摄像头传感器 pclk 80MHz 时、图像不正确、下面是我的80MHz 输出快照。

请提出建议。

BR

Raj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raj、

    我已将您的问题转交给 ISS 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raj、

    您能否确认摄像机是否以80 MHz 的频率实际流式传输有效图像? 请检查 HSYNC 和 VSYNC 在摄像机中是否稳定(即频率无变化)

    此致、
    Sujith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回答
    我们来解决它。 这是因为 GND 问题。

    此致、
    Raj M