This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:使用外部传感器触发器同步传感器和显示屏

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623735/tda3-synchronize-sensor-and-display-with-external-sensor-trigger

器件型号:TDA3

您好!

我正在使用 TDA3和 UB960解串器的定制电路板、通过 UB953串行器连接到 OV10640传感器。 传感器的帧速率与显示屏的帧速率同步、并且会漂移、因此缓冲区上溢或下溢会在几秒钟后定期发生。

现在、我需要将传感器和显示屏与外部传感器触发同步。 我认为 显示屏是 主设备、因此 VSYNC 或 DSS-IRQ-event 可能是传感器触发信号的来源。

是否可以使用 DSS-IRQ-event 来驱动例如 具有 GPIO 输出的计时器来生成窄 范围正触发脉冲?

是否有其他解决方案可同步传感器和显示?

此致、
米兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、米兰、

    我们对同步显示和捕获 vsync 的想法很少。 我们可以在通话中讨论它们。

    但为什么您会看到下溢/上溢? 您是否没有为捕获和显示驱动程序提供足够的缓冲器? 您是否从硬件获得了这些下溢/上溢事件?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    是的、让我们进行呼叫。

    下溢或溢出问题在我的另一个线程中进行了说明:

    https://e2e.ti.com/support/arm/automotive_processors/f/1021/p/623340/2297717#2297717

    此致、
    米兰