This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:使用 CCS 进行调试、适用于 Linux 环境

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622653/ccs-debugging-using-ccs-for-linux-enviornment

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

       我在 Linux 操作系统上使用 Vision SDK 2.10。 我将 VISION SDK 用于 TDA 2xx EVM。 我想调试一个包含以下内核的用例-

DSP、EVE 和 A15。

通过编译、我能够为 DSP 和 EVE 生成以下二进制文件-

vision_sdk_c66xdsp_1_release.xe66和 vision_sdk_arp32_1_release.xearp32F。

但对于 A15。 IAM 无法生成调试所需的任何此类二进制文件。

我的 rules.make 配置为-

Build_OS:= Linux

Profile =调试

A15_target_OS:= Linux

可以使用 CCS 在 A15上进行调试。 如果是、步骤是什么。 如果不是、那么我希望通过 A15、那么这是可能的吗?

谢谢、

Poonam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Poonam、您好!

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Poonam

    为什么无法生成 A15二进制文件? 您是否遇到任何错误?

    如果您需要调试任何其他内核、则始终可以从目标配置扫描链直接连接到该内核并对其进行调试。  

    谢谢

    Alex