This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:WebGUI 参数问题

Guru**** 2554770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623128/tms320dm368-webgui-parameter-issues

器件型号:TMS320DM368

您好!

我们在 DM368 EVM 板上移植了 IPNC RDK v5.1.0。 引导仅从 SD 卡进行。

我们正在从系统服务器运行 av_server 应用程序。

由于 WebGUI、我们面临一些问题。 当选择的速率控制为 CBR 时、我将其更改为 VBR 并保存、 应用程序将崩溃。

我们不安装 Nand。 我们使用的是 SD 卡。

但 WebGUI 中参数的更改存储在/mnt/nand/sysenv.cfg 中

我的问题是:

1.我们可以更改 WebGUI 存储参数的位置吗?

2.将比特率从1.5Mbit/s 更改为5Mbit/s 后,流媒体质量相同。

此外、Tvout 连接到电视、质量非常差。

此致、

Amit Soni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    我将回答您有关比特率的问题之一。

    [引用用户="Amit Soni]2. 将比特率从1.5Mbit/s 更改为5Mbit/s 后、流媒体质量相同。[/quot]

    在这里、请确保设置以下参数。 否则、Ratecontrol 将不会生效。 请打印这些值并进行验证。

    rcPreset  = 5 (用户定义)

    编码预设 = 3 (用户定义)

    encquality = 2 (高质量)

    此外、targetBitrate <= maxbitrate。

    请参阅编码器附录 F 的用户指南(速率控制模式)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    对于您的第一个问题、请根据您的要求更新以下行。

    IPNC_APP/interface/inc/system_default.h:17:#define SYS_file         "/mnt/nand/sysenv.cfg

    请将宏更新到所需位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuj:

    感谢您的回复。 但我在 WebGUI 中遇到一个问题、即当我更新速率控制时:CBR 至 VBR 或 VBR 至 CBR。 我的应用程序崩溃。


    以及如何使用 WebGUI 在 SD 卡中录制视频?

    此致、

    Amit Soni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant、您好!

    您能否澄清一下、我是否必须对这些值进行硬编码? 并告诉我这些参数的位置、我必须更新这些参数。

    此致、

    Amit Soni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    如果您的设置不使用编码器、则这些参数不会显示出来。 这些是特定于编码器的参数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普拉什特、

    实际上、我正在研究直播视频和流媒体视频的质量。

    对于实时视频:捕获、dei、调整大小、显示线程

    1.我在捕获线程、调整线程大小、dei 线程和显示线程中检查了分辨率。 质量可能较差可能是由于调整了尺寸。 但我认为调整大小没有问题。

    2.测试了视频编码器寄存器的值。 我认为这些值也达到了标准。

    3.我认为这也可能是由于 DEI 线程。 因此、我尝试跳过去隔行来检查质量。

        我更改了 Source/IPNC_RDK/av_capture/application/IPNC/av_server/src/common/avServerUi.c 中的 UI_setConfig 函数

      #ifdef YUV_MODE_隔 行
     
         CONFIG->deiTskEnable   = false;                     // 已从 true 更改为 false
            config->displayEnable = true;
     其他
         config->deTskiEnable = false;
     #endif

        但它也会产生运行时错误。 以下是引导日志。

     e2e.ti.com/.../boot_5F00_when_5F00_dei_5F00_off.txt

    我们如何禁用 DEI? 我认为有一些依赖性。

    对于流视频:捕获、dei、调整大小、显示、编码0、 AEWB、OSD 螺纹

    1.我使用 UI_Menu 功能录制了 IPNC 中的视频。 当我运行 avserver 时、该时间位速率为1.5Mb/s、我录制了一段视频。 之后、我通过 WebGUI 将 bitrare 更改为5Mb/s。 此外、在详细信息中、还更新了它。 然后我录制了该视频。

     对于这些情况、存在比特率影响(已检查视频的大小)。 但质量没有变化。

    现在我的问题是:

    1.在何处更改流视频的这些参数?

    此致、

    Amit Soni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!
    请在此查询中仅讨论与编解码器相关的内容或流视频质量或比特率。
    因为 您的 e2e.ti.com/.../2299013上还有1个查询正在运行
    请在此处讨论您的其他问题、例如直播视频质量。