This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2HV:TDA2HVBRQAASRQ1处理器的一个 VDD 引脚断开

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623554/tda2hv-one-vdd-pin-of-tda2hvbrqaasrq1-processor-open

器件型号:TDA2HV

你好,先生

TDA2HVBRQAASRQ1处理器有44 VDD 电源引脚

 

如果一个引脚打开,那么处理器会有什么影响,它会影响上电序列?? 还是正常工作??

 

u 给出的答案适用于所有电源引脚(VSS、 vddsh1...11、VDD_IVA、...)

谢谢  

高级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prm、

    我不确定您是要询问一个引脚(焊球)意外断开、还是要询问整个电源轨 N.C.

    规则是所有电源轨都必须从正确的顺序开始供电、无论是否使用模块/域。

    如果只有一个引脚保持开路、则结果将在很大程度上取决于确切的引脚。

    此致、

    STAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,先生

    非常感谢您的帮助。

    我关于一个引脚(球状引脚)的问题不小心保持开路。

    实际上、我正在进行 FMEDA (故障模式分析)。  

    我将执行每个引脚故障影响。 例如、电源引脚、故障模式为"引脚断开"  

    请将一个电源引脚(焊球)的任何文档或应用手册打开、以影响 IC 运行  

    提前感谢

    此致

    高级