器件型号:TDA3
你好。
我正在尝试将'bl.chimage'与'sl.tiimage'进行比较。
从 QSPI-FLASH (TDA3XXEVM)引导时、我看不到 chimage 版本的速度优势。
chimage-header 正确吗?
这是 TRM 的表25-27。
但是、这里是的内容
"TI_compons/drivers/pdk_01_07_00_16/packages/ti/boot/sbl_auto/tools/chimage/tda3x_chqspi_clock64mhz.bin"
结果如下:
0x040 (0x00)段键:"C0 C0 C6 =确定
0x044 (0x04)有效 :"00" =(禁用)???
0x045 (0x05)保留 :"00"
0x046-0x047 :"00 01" =(未知字段)!!
0x048 (0x08) SPI 时钟 :"00" =(所有其它:保留)???
0x049 (0x09)RCMD :"00"=?
0x04A (0x0A) READ_TYPE :“FF ”=?
0x04B (0x0B) NUM_A_bytes:"01" =?
0x04C (0x0C) NUM_D_bytes:"00" =?
0x04D-0x04F :"00 FF 00" =(未知字段)!!
为什么禁用"有效"? 在哪里可以选择64Mhz 速度? 您能解释 RCMD、READ_TYPE、NUM_A_bytes 和 NUM_D_bytes 字段吗? 文件名(偏移量:0x014-0x01F)是否具有任何意义?
提前感谢您。
PS:VISION SDK 为3.0.0.0