This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6657:封装与 XDCTools 不兼容

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623260/ccs-tms320c6657-package-not-compatible-with-xdctools

器件型号:TMS320C6657
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

你好

当我使用 CCS7 (评估板 TMDSEVM6657LS 的最小 SYSBIOS)创建新项目时、默认情况下建议使用 XDCTools 3.50。 但我收到一条错误消息:

软件包"ti.sysbios.family.c64p"与此构建中使用的 XDCtools 不兼容。 请使用与该软件包兼容的 XDCtools、
或更新包含该软件包的产品、或使用 XDCtools 3.50或更高版本重建软件包。
app.cfg/20170905-WillkommenXDC.cfg 程序XDCTools 配置标记 

我试图找到一种方法来重新编译软件包、但我必须承认、我无法获得任何位置。 我还做了所有可能的更新。 错误仍然存在。

如果我选择较旧版本、例如 XDC 3.32、则错误消失。

我的问题是:如何使系统使用最新版本的 od XDCTools 工作?

提前非常感谢!

此致、

Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pablo、

    我已将您的疑问转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    可能存在 SYSBIOS/XDC 工具兼容性问题。 您是否对 C6657使用 Processor SDK RTOS 软件包? 请查看 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Release_Notes 以了解我们用于 C6657项目的 SYSBIOS 和 XDC 版本。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的指示。 我错误地理解 XDCTools 版本已链接到 CCS 版本。