This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8168:关于 DM8168中使用 DVRRDK_03.50.00.05 RDK 的图形覆盖

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623640/linux-tms320dm8168-regarding-graphics-overlay-in-dm8168-using-dvrrdk_03-50-00-05-rdk

器件型号:TMS320DM8168

工具/软件:Linux

您好!

我正在使用基于 DM8168的记录仪板、为此开发的软件使用"DVRRDK_03.50.00.05"参考代码。 我们也将 TI 的 HDVR 参考板用于8168的硬件开发。

我需要开发一个图形覆盖图、以便显示和录制视频。 我希望 RDK 能够支持这项工作。 但是、您能否向我提供任何文档来获得有关此方面的指南。

我需要像下面提供的视频链接一样开发一些覆盖层。

https://www.youtube.com/watch?v=no8exW61_hk

您是否认为使用当前 RDK 可以实现这一点? 基本上、我们将通过以太网接口从 某些外部来源获得一个数据流、这需要通过图形显示在视频上。 您能给我一个可行性、在我给出的视频链接中使用此 RDK 来开发一些图形覆盖。 非常感谢您在 RDK 中指出任何代码片段或适当的示例代码、我可以将其用作开发的基础。