请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:AM4378工具/软件:Linux
你好
我想通过使用具有 am4378的 RTC 功能来保留时间。
目前、纽扣电池输出的 RTC 功率为1.8V/1V。
但是、它不会保持 RTC 的时间。
是否需要进行任何其他设置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.