This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2SX:PHY 通常会自动断开连接、很快就会自动连接

Guru**** 2588675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623418/tda2sx-phy-is-often-automatically-disconnected-and-soon-connected-automatically

器件型号:TDA2Sx
主题中讨论的其他器件:TDA2

大家好、

我现在正在运行 networktx 演示、以使用 TDA2x EVB (Vayu)测试网络功能。但我发现 Phy 通常会自动断开连接、很快就会自动连接。

我的 VisionSDK 版本为2.9.1.0。 我仅在所有内核上使用 BIOS。 这是日志。

[IPU1-0] 9550.666564 s:NDK:链路状态:PHY 2上的1000Mb/s 全双工
[IPU1-0] 9917.376166 s:NDK:链路状态:PHY 上无链路2.
[IPU1-0] 9920.269718 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9920.303086 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9920.369700 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9920.403068 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9920.436344 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9920.503050 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9920.536326 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9920.569663 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9920.636308 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9920.669615 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9920.703013 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9920.769596 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9920.802964 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9920.836271 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9920.902946 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9920.936283 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9920.969560 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9921.036234 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9921.069511 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9921.102909 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9921.169493 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9921.176569 s:NDK:链路状态:PHY 上的1000Mb/s 全双工2.
[IPU1-0] 9978.377844 s:NDK:链路状态:PHY 上无链路2.
[IPU1-0] 9981.221069 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9981.254346 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9981.321051 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9981.354328 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9981.387695 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9981.454279 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9981.487677 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9981.521106 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9981.587628 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9981.621088 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9981.654242 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9981.721100 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9981.754224 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9981.787592 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9981.854175 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9981.887573 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9981.921094 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9981.987525 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9982.021045 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9982.054138 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9982.120996 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9982.154120 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 9982.178185 s:NDK:链路状态:PHY 上的1000Mb/s 全双工2.
[IPU1-0] 10012.478740 s:NDK:链路状态:PHY 上无链路2.
[IPU1-0] 10015.745684 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 10015.779906 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 10015.812389 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 10015.879887 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 10015.912249 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 10015.945647 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 10016.012230 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 10016.045598 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 10016.079942 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 10016.145580 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 10016.180015 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 10016.212194 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 10016.279448 s:NDK:链路状态:PHY 上的1000Mb/秒全双工2.
[IPU1-0] 10287.886201 s:NDK:链路状态:PHY 上无链路2.
[IPU1-0] 10290.643018 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 10290.676325 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 10290.7469s:发送失败(55)
[IPU1-0] 10290.776276 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 10290.809613 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 10290.876227 s:发送失败(55)
[IPU1-0] 10290.909595 s:发送失败(55)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转发给网络专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在处理什么是 Vayu EVM 版本? 另请分享 TDA2器件修订版。

    一些 TDA2 EVM 版本存在已知的1000Mbps 链路稳定性问题。 您可以尝试连接100Mbps 连接、然后查看您是否看到相同的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prasad。

    Vayu EVM 版本为2.0。我昨天做了一些测试、我们得到了一些结果。

    当我将此 EVM 连接到路由器时、会发生这种情况、当我连接到 LAN 时、问题不会出现