我目前正在使用 66AK2G02 处理器与 K2G EVM 开发板配合使用、该处理器的 MCASP 线路连接到编解码器的串行数据端口。 我尝试仅从串行数据获取音频数据、并通过 DAC 将其输出到 HPOUT 通道。 我不清楚如何选择 DAC 和控制开关的输入路径、编解码器数据表第11.2节"功能方框图"中显示了"SW-D1"和"SW-D2"。 我目前正在运行 PDK 中提供的示例代码、用于将音频流式传输到编解码器。 示例代码为"MCASP_Audio_evmK2G_c66ExampleProject"、该示例代码是使用以下命令创建的:
PDK 目录中的" pdkProjectCreate.bat K2G EVMK2G 小 McASP DSP"命令。 我的 MCASP 输入工作正常、我可以通过我连接的麦克风输入记录数据、但我无法使它们通过编解码器正常流式传输。