This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM335X:下载 AM335x 处理器 SDK Linux 03.02.00和02.00.02的链接是什么

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623408/linux-processor-sdk-am335x-what-is-the-link-to-download-the-am335x-processor-sdk-linux-03-02-00-and-02-00-02

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

我从 TI 网站 software-dl.ti.com/processor-sw/esd/PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335X/latest/index_FDS.html 获得了最新的 AM335x 处理器 SDK Linux

我需要在不同的 SDK 中验证我们的新硬件设计:03.02.00 和02.00.02。 我有01.00.03。

文件名是:ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-01.00.00.03-Linux-x86-Install.bin

以下是已存档的列表

处理器 SDK Linux 03.02.00
处理器 SDK Linux 03.01.00
处理器 SDK Linux 03.00.00
处理器 SDK Linux 02.00.02
处理器 SDK Linux 02.00.01
处理器 SDK Linux 02.00.00
处理器 SDK Linux 01.00.03
处理器 SDK Linux 01.00.00.00

是否有人可以向我显示下载链接?