This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6678:IBL 缺失 Exes

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623075/rtos-tms320c6678-ibl-missing-exes

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:TI-RTOS

我似乎无法找到一些重建文件以启动 c6678所需的 exes、尤其是 POST

我将 ccsv7与 pdk_c667x_2_0_5搭配使用:

这些是:

b2ccs

b2i2c

bconvert64x 等

我可以从哪里获取它们、或者我必须重新添加它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    我已将您的疑问转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    这些实用程序如下所示:
    pdk_c667x_2_0_5\packages/ti\boot\IBL\src\util

    此处提供了编译说明:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_BOOT_C66x

    输出二进制文件似乎不再具有扩展名.exe、这在 MCSDK 中可能是如此。


    此致、
    Rahul